处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可解决电动车充电智能化(EV-EVSE)的G3-PLC解决方案

可解决电动车充电智能化(EV-EVSE)的G3-PLC解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-18

【导读】在过去的三年中,汽车厂商已经调研、测试了各种不同的EV-EVSE通信方案。近,汽车联盟也将其测试结果锁定在两种电力线通信(PLC)解决方案,并将G3-PLC重点作为低频通信选择。G3-PLC电力线调制解调器,确保任何EV-EVSE条件下可靠通信。

EV-EVSE通信标准

在过去的三年中,汽车厂商已经调研、测试了各种不同的EV-EVSE通信方案。近,汽车联盟也将其测试结果锁定在两种电力线通信(PLC)解决方案,并将G3-PLC重点作为低频通信选择。一套切实可行的通信方案面临众多挑战,设计人员也在积极探求任何可行性方案。

通信方案需要遵循的关键原则是:

●可靠性——可靠的数据通信和满足汽车级要求的部件

●满足EMC、联合干扰及串扰限制

●符合全球范围的电力线规范

●通过控制线工作

●工作在交流或直流电网

●对能源管理系统提供安全的联网支持

此外,汽车解决方案为IC设计者和制造商带来了特殊挑战。IC必须能够承受恶劣的工作环境,必须可靠工作10到20年,满足汽车的相关认证/质量保证体系要求。

G3-PLC——EV-EVSE通信技术的选择

一段时间以来,在汽车行业调研的同时,电力行业也在开发使用寿命长达10年之久的高可靠性G3-PLC方案。这些成果已经得到世界电力公司的支持,包括法国电力集团(EDF)。目前已经推出G3-PLC电力线调制解调器,可以工作在负信噪比(SNR)的恶劣环境下。无论怎样强调G3-PLC技术的重要性都不为过,它已成为确保任何EV-EVSE条件下可靠通信的关键。

美国能源部2009年资助的独立直流充电试验结果证明了EV-EVSE通信所面临的困难,测试结果显示Maxim的G3-PLC电力线调制解调器具有高度可靠的通信能力,能够适应任何工作条件。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22220次
2 1N4001 0.19MB 18133次
3 DAC1220E 0.95MB 16458次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16001次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14191次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11866次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9439次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9216次
9 DS1337U+ 0.28MB 9216次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9129次