处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

一种基于OpenWrt操作系统的移动机器人设计方案

一种基于OpenWrt操作系统的移动机器人设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-18

【导读】本系统选用的OpenWrt操作系统,该系统适合移动机器人的设计要求,系统提供的软件包简化了系统开发流程,提高了开发效率。经过实际调试运行,系统完全可以达到设计要求,可以用于探测险情、图像采集、目标定位、无线通信等领域。

1 、系统方案

采用2层架构。上层以ARM处理器S3C2440为核心,选用MINI2440开发板作为上层的主板,负责图像采集,并将图像通过Wi-Fi方式发送给远端的PC机。Wi-Fi无线通信是利用PC机与无线路由器搭建环境平台共同实现的。

下层是以51单片机为核心的单片机控制板,由51单片机及外围电路组成。下层主要负责机器人移动控制,传感器数据处理。51单片机通过I/O口输出PWM信号控制直流电机的转速和转向,实现机器人的前进、停止、左转和右转。单片机接口电路上挂接了1个超声波测距模 块、1个人体红外感应模块、1个步进电机模块。超声波测距模块用来实现机器人避障。在嵌入式智能的前端安装了一个步进电机,而超声波测距模块安置在步进电 机的转轴上,步进电机不停地来回转动,超声波测距模块也随之转动。这样用1个超声波测距模块就可实现多方位测距,从而减少了超声波测距模块的数量。

机器人主要由硬件系统和软件系统构成。硬件系统主要包括:ARM处理器、单片机、外围接口电路、机 器人底盘以及电源等。其中ARM处理器是上层的核心,51单片机是下层的核心。软件包括:嵌入式Linux操作系统、外设驱动程序、Linux应用程序以 及单片机应用程序等。系统没有选用通常的嵌入式Linux版本,而是另辟蹊径,选用一种独特的嵌入式Linux发行版之一OpenWrt作为操作系统。 OpenWrt提供了一个完全可写的文件系统及软件包管理,它通过简单易用的方式,降低了嵌入式Linux开发的门槛,提高了系统软件开发的效率。

嵌入式智能移动机器人的工作流程为:传感器模块实时采集周围环境信息,将此数据信息传输到机器人控 制系统中,单片机通过数据分析获取有效数据,从而获知机器人与障碍物的相对位置,然后根据此位置信息产生控制信号;单片机产生PWM信号控制直流电机来控 制机器人转向,从而达到机器人自主“行走”的目的。下层的单片机与上层的ARM处理器通过串口来通信,ARM主板可将下层单片机控制板的工作数据通过无线 WiFi的方式传输到远端的PC机。ARM主板可以不间断地将USB摄像头采集的清晰现场图片发给远端的PC控制终端。

2、 系统硬件设计

硬件系统主要包括:ARM处理器、单片机、外围接口电路、机器人底盘以及电源等,其中ARM处理器是上层的核心,51单片机是下层的核心。硬件结构框图如图1所示。

由图1可以看出,系统主要由以下模块构成:图像采集模块、无线通信模块、超声波测距模块、红外感应模块、MINI2440、单片机STC89C52以及直流电机驱动模块等。下面重点介绍直流电机驱动模块。

直流电机驱动模块以L298N芯片为核心,该芯片具有带载能力强的特点。直流电机驱动电路如图2所示。驱动电路芯片的外围电路主要是由二极管构成的电桥电路与2组电机并联连接,以达到控制电机按照设定运转的目的。
 

移动机器人采用H桥控制方案,整体控制方案如图3所示。

电机共有4路PWM输出分别作为左右轮的驱动,而通过2路PWM输出可控制一个电机,两个电机以并联方式连接。

当L298N芯片使能信号ENABLE为高时,输出才随输入变化,否则为高阻态,所以焊接时,ENABLE引脚及电源引脚VS均接电源VCC.

具体驱动过程为:通过编程由控制芯片经PWM发出驱动信号,PWM输出作为L298N的输入,经L298N转换输出控制信号使电机转动,从而实现电动机的驱动。

PWM输出信号的高低则可以控制直流电机转速。当占空比加大时,转速升高;占空比减小时,转速降低;当PWM信号输出占空比为0时可控制电机的停止。

当左轮停止,右轮转时,小车左转;当右轮停止,左轮转动时,小车右转。而2路PWM输出的正负顺序转换则可控制电机的正反转,进而控制小车的前进和后退。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次