处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

效率90%+单片无线充电方案,支持WPC线圈

效率90%+单片无线充电方案,支持WPC线圈
来源:我爱方案网 时间:2013-03-18

【导读】CES 2013上真正让人眼目一亮是无线充电产品,这可能是今年成长潜力的生意。据可靠消息,近2个月国内已有很多实际无线充电项目在做,需求主要来自电信运营商和海外客户,如星巴克。

 无线充电至少在未来5年里都将是一个很大的赢利增长点,这从PC和便携智能设备业界老大英特尔和高通去年先后宣布进入该市场即可看出来,去年这2家大公司都宣布与IDT公司合作开发基于其独特无线充电技术的高集成度硅解决方案。

高通和英特尔的无线充电技术都基于近场磁共振(MR)原理,这2种技术允许无线充电发送和接收设备之间有1米的空间距离。英特尔的目标是希望超极本、笔记本电脑和一体机周边工作的无线鼠标、Wi-Fi直连存储设备或数码相机能够直接由电脑来无线充电。高通的目标是希望可以无空间限制地为包括手机和其它充电电池/低功率直充设备在内的消费电子提供充电。

IDT市场部副总裁Graham Robertson表示:“英特尔计划今年底推出支持无线充电的笔记本产品,为了配合英特尔的这一计划,我们将在现有的IDT9030发送器基础上集成英特尔的技术,并进行适当的微调,因为英特尔要求的发送器线圈是圆柱形的,它们需要安装在笔记本电脑的侧边。”

目前为市场看好和接受的无线充电技术则基于磁感应(MI)原理,它要求无线充电发送和接收设备之间的空间距离不超过10mm。基于MI原理的无线充电解决方案效率较高,目前基本上可做到73%左右。TI和IDT目前宣布的单片无线充电解决方案都基于这一原理。

为了规范无线充电市场未来的发展,目前业内已经出现了好几个行业协会来制定无线充电的标准或规则,如无线充电联盟(WPC)、PMA、无线充电同盟(A4WP)、Alliance for Wireless Power和Wireless Power Consortium。

Graham Robertson说:“MR将是无线充电产业的终赢家,但先进入市场的将会是基于MI原理的解决方案,它们先进入的将是智能手机或平板电脑的配件市场。”

从无线充电标准的角度来看,Graham Robertson说:“目前WPC和PMA是市场接受的主流标准,不过,长远而言,未来的市场一定是多种无线充电标准共存的局面,因为消费者根本不会在乎无线充电板采用的是什么标准,因此无线充电芯片必须支持多种标准。”

IDT和TI是目前业内两个主要的无线充电单芯片解决方案供应商,这两种方案都基于MI原理,都支持WPC Qi标准。去年12月11日,IDT宣布推出第二代针对无线充电联盟(WPC)Tx-A5、Tx-A6和Tx-A11线圈的、效率达到90%以上的单芯片无线电源发送器解决方案IDTP9035和IDTP9036。新产品满足单线圈5V输入和三线圈12V输入应用要求,进一步扩充了IDT满足WPC Qi标准的磁感应发送端系列产品。

IDTP9035和IDTP9036是高效的、多功能无线充电发送器。IDTP9035是为了满足WPC Tx-A5和Tx-All(5V) 线圈规格要求而设计的,IDTP9036是为了满足WPC Tx-A6(12V)线圈规格要求而设计的。

IDTP9035针对具备标准的5V电源输入的单线圈进行优化设计,通过使用性价比高的低电压电源适配器,来帮助客户减少他们的材料清单成本。IDTP9036支持12V输入三线圈配置,非常适合汽车应用。如IDT之前推出的满足Qi标准的IDT9030(Tx-A1)发送器,这两款全新的发送器同任一款Qi标准的接收器相兼容,例如IDTP9020。满足Qi标准的无线充电解决方案在众多应用领域获得青睐,包括充电板、汽车、工业和其他消费电子产品应用。

支持多种无线充电标准是IDT产品的一大特色。IDT模拟产品部全球业务拓展总监陈日亮说:“IDTP9030/9035/9036是业内同时支持WPC 1.1和PMA 1.0无线充电标准的发送器芯片。目前无线充电发送器和接收器的成本都在5美元左右,一个线圈的成本就要3-4美元,因此支持三线圈的无线充电系统的总成本约在22美元左右。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次