处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

意法半导体(ST)推出单片磁力计,进一步扩大移动和消费电子应用传感器产品组合

意法半导体(ST)推出单片磁力计,进一步扩大移动和消费电子应用传感器产品组合
来源:EEWORLD 时间:2013-03-18

中国,2013年3月13日 —— 横跨多重电子应用领域、的半导体供应商、全球的MEMS制造商、消费电子和便携应用MEMS传感器领导供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM) MEMS传感器产品组合新增一款高性能独立式微型3轴磁力计。

小尺寸,高性能,意法半导体的独立磁力计特别适用于手机、平板电脑和个人导航产品,特别是室内导航应用,在没有卫星信号的条件下能够执行可靠的航位测算。

这款2x2x1mm的LIS3MDL 磁力计让意法半导体能够为设计人员提供独有的设计灵活性,在智能手机和个人导航等空间受限的移动终端内实现运动检测和定位功能。新产品还可配合意法半导体的其它独立式传感器,如3轴MEMS加速度计或3轴MEMS陀螺仪,构成9个自由度(DOF)的传感器模块。

集成更多的意法半导体微型传感器,实现多自由度(M-DOF)传感功能,运用意法半导体的传感器融合算法iNEMO引擎,设计人员可进一步增强移动定位功能。传感器融合软件可协调意法半导体的各类传感器的运行,以快速且高效的方式为移动定位服务构建性能可靠且质量优异的多自由度传感器系统,增强运动控制式游戏体验和行人室内楼层航位测算功能。如在移动终端增加一个MEMS气压传感器可提高终端的室内楼层定位精度,并支持智能手机的扩展功能和运营商的移动定位服务。

意法半导体运动MEMS传感器产品部总经理Fabio Pasolini表示:“通过推出首款高性能低功耗的独立磁力计,我们现在能够为客户提供集成独立式微型传感器。设计人员可选择性能的多自由度传感器。”
根据市场调研机构IHS的报告显示,意法半导体在2012年全球手机和平板电脑运动传感器市场拥有48%的市场份额,是全球的消费电子和移动应用MEMS传感器供应商。意法半导体的传感器是所有主要便携操作系统(安卓、iOS和Windows)中常用的传感器。

LIS3MDL样片现已上市,预计于2013年第二季度量产。如需大量订购,请联络当地意法半导体销售办公室。

关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。

意法半导体2012年净收入84.9 亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次