处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Energy Micro为低功耗MCU应用提供高端触摸图形解决方案

Energy Micro为低功耗MCU应用提供高端触摸图形解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-18

【导读】Energy Micro和Mjolner公司联合展示了一款类似智能手机的图形用户界面,该界面在EFM32 Giant Gecko微控制器上运行,这一演示利用了Mjolner公司的TouchGFX技术,所有控制都通过触摸进行。

Mjolner公司的GUI架构使得智能手机用户体验可以在低功耗ARM Cortex-M3 Gecko微控制器的平台上实现挪威奥斯陆,节能微控器和无线射频供应商 Energy Micro和Mjolner公司联合展示了一款类似智能手机的图形用户界面,该界面在EFM32 Giant Gecko微控制器上运行,这一演示利用了Mjolner公司的TouchGFX技术,所有控制都通过触摸进行。Energy Micro将在2月底的嵌入式世界展会上在展示该产品。届时Mjolner公司将在展会期间举行的会议上提交文件来进一步阐述TouchGFX在ARM Cortex-M3上的性能和优势。

市场上的家庭自动化、医疗、卫生保健以及许多工业应用产品的控制器通常都是依赖于成本较低、硬件资源有限的MCU平台。越来越多的遥控产品将用于对手持式、可佩带的、或其它类似的电池供电设备进行控制,而这些产品同时需要节能、低功耗解决方案。这与我们所熟悉的智能手机、电子阅读器和平板电脑的图形用户界面完全不一样,因为后者通常需要功能强大、价格昂贵的MCU,比如基于ARM9内核的MCU,的支持。

观看介绍视频 : //v.youku.com/v_show/id_XNTE3NTAxMTgw.html

Mjolner公司的TouchGFX改变了这一切,它为复杂图形的开发提供了一个可以通过触摸进行控制的框架,该框架能在Energy Micro 的EFM32 Giant Gecko MCU及其他类似MCU上运行。片上直接驱动TFT的独特性能使得Cortex-M3的负载接近0%的同时能在宽达3.5英寸的屏幕上以高帧速率运行。

Mjolner公司的Jørgen Mygind先生说:“我们的TouchGFX架构使MCU的负载和内存占用降到低。Giant Gecko微控制器具有的独特的TFT性能,比如硬件Alpha混合,以及人们熟知的EFM32 微控制器具有的低功耗性能,使得我们能够在一个超低功耗平台上提供智能图形。”

Energy Micro的全球销售副总裁Andreas Koller先生说:“对于大多数工业应用,简单而直观的触摸型遥控越来越受重视。在此之前这并没有单一MCU可以同时满足这样的功能。现在,通过TouchGFX,我们让大家看到了EFM32 Cortex-M3 MCU能带来什么,使得有着尖端技术的产品设计能给客户带来低价、低功耗的解决方案。”
TouchGFX GUI 架构现已在touchgfx.com提供。

2013年嵌入式世界展会在2/26-2/28/2013在德国纽伦堡举行。Energy Micro的展台为H1-523. Mjolner公司将在2/27/2013周三 上午11点举行的会议上发表演讲-演讲安排在会议议程的第14项。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次