处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

浦科特推出基于新型的多个通道的SSD方案

浦科特推出基于新型的多个通道的SSD方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-18

【导读】浦科特推出了一款采用了NGFF格式的SSD新品,可充分利用其带宽。其配备了双通道的PCIe接口,以及Marvell的88SS9189控制器。其有 128GB和256GB两种容量,且性能参数令人印象深刻——连续读取/写入速度分别为700MB/s和550MB/s;且IOPS更是达到了 100k(读)和90k(写)。

基于mSATA外形的迷你SSD们,速度往往比不上2.5英寸SATA接口的同类产品。不过,mSATA将被下一个格式所取代——the Next Generation Form Factor,简称NGFF。新的格式有着多个PCI Express通道,可提供更多的带宽,而不止是当前的6Gbps SATA连接。浦科特(Plextor)就推出了一款采用了NGFF格式的SSD新品,可充分利用其带宽。

Hardware.Info在 上周的CeBIT展会上发现了这款未命名的NGFF格式SSD。其配备了双通道的PCIe接口,以及Marvell的88SS9189控制器。其有 128GB和256GB两种容量,且性能参数令人印象深刻——连续读取/写入速度分别为700MB/s和550MB/s;且IOPS更是达到了 100k(读)和90k(写)。

考虑到三星TLC-840系列仅有的330MB/s的峰值写入速度,这已令人相当印象深刻。TLC闪存的写入性能比MLC闪存慢,我们很好奇浦科特的产品在实际应用中,究竟能快多少。

浦科特没有提到这款基于TLC的驱动器何时能出货,但据称,该NGFF的型号是特别为基于Haswell的系统准备的。尽管NGFF主要设计用于笔记本电 脑,但其支持双通道或四通道PCIe的配置,也为桌面级固态硬盘提供了耐人寻味的潜力(尤其在外形小巧的系统中)。我们已经见到过许多配备了mSATA插槽的主机板,因此如果NGFF接口出现在了新型号的主板上,我们也绝不会感到太惊讶。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次