处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

导入单级架构且PFC可调的LED驱动方案

导入单级架构且PFC可调的LED驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-12

【导读】单级架构外围元器件少,既可以降低LED驱动的物料成本又可以缩小LED灯具的尺寸,灵活有弹性的可调FFC设计实现了差异化的价值,可在维持低成本的前提下,引进高阶驱动IC具备的强大功能,帮助LED市场迅速升温。

消费者改用LED灯具积极性不高的主要因素就是成本,其次是担心使用寿命到底有没有说的那么好;为了消除消费者心理的顾虑,供应商须以不增加系统物料清单(BOM)成本为前提,透过先进LED驱动IC提供优异的PFC管理,并整合过热及过电流保护等功能,以克服LED灯具价格过高、堪用时间太短的问题,才能加速市场普及。 
 

随着LED产业技术的不断成熟,LED驱动IC成本大幅度下降,功耗也做到尽可能的低。美国能源之星和IEC规范LED驱动IC须具备高功率因素校正(PFC),确保较佳转换效率与灯具寿命,为满足这两项标准电源晶片商正全力投入开发相关方案;iWatt就是其中之一,利用数位电路专利技术,在晶片中导入单级拓扑、动态设定PFC功能,将助力灯具开发商以更低成本打造高性能、非调光型LED照明产品。 

能源之星、IEC等标准组织已针对LED功率因数、总谐波失真(THD)设下更严格的规范,为了在LED这一片沃土中有一片天地,全球电源管理晶片商开始重视强化LED驱动IC的PFC功能,提供LED灯具较佳转换效率;于此同时,晶片业者也积极研发单级拓扑架构,进而缩减系统零组件成本。 

iWatt近期运用数位电路专利率先开发单级、动态设定PFC的非调光应用LED驱动IC,可依工作状况将功率因数强度设定在大于0.7或大于0.9,更有效管理功率因数与输出涟波电流之间的平衡,以减少散热与闪烁问题;同时也能符合各国家用、商用LED照明规范。展现了差异化价值,实现了更有弹性、灵活的PFC设计,以及更出色的晶片性价比。

该方案还采用双极性接面电晶体(BJT)取代金属氧化物半导体场效电晶体(MOSFET),消除晶片对高电压电解电容的需求,可进一步降低LED灯具20%物料清单(BOM)成本与尺寸。 

iWatt新一代驱动IC透过创新数位控制方式,减少LED非调光应用的阻碍,可在维持低成本的前提下,引进高阶驱动IC具备的强大功能,将有助LED照明市场加温。

单级架构可调PFC可能是未来LED驱动的主要趋势。各家的设计手法可能各不相同,但要实现的总体目标是一致的。恩智浦(NXP)、安森美(ON Semiconductor)及快捷(Fairchild)等晶片商,皆已投入发展整合高PFC功能和脉冲宽度调变(PWM)的单级拓扑架构,藉此缩减LED驱动IC周边零组件用量并提高效能。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次