处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于智能IC卡的电梯控制系统方案

基于智能IC卡的电梯控制系统方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-12

【导读】随着社会的发展与科技的进步,人们对于电梯的要求不再仅仅是满足乘坐的需求,更多的是对电梯的智能化、舒适性与便捷性提出了苛刻的要求。本文介绍一种智能IC卡的电梯控制系统方案,让电梯变得更加安全、便捷......

1900年,电梯首次登陆中国,从那一年开始算起,电梯在中国已经走过了百年的发展历程。随着社会的发展与科技的进步,人们对于电梯的要求不再仅仅是满足乘坐的需求,更多的是对电梯的智能化、舒适性与便捷性提出了苛刻的要求。此外,由于全球环境问题的日益突出,人们又喊出了“绿色电梯”、“节能环保电梯”的口号。

电梯控制系统是一个十分复杂的系统,包括:轿厢外呼板、轿厢内呼板、视频广告机、智能IC卡管理、监控系统、门控系统、系统主控盘等等。每一个系统由主控盘协调配合,终实现了电梯的智能管理。可以说,一部电梯是人类科技与文明的产物。

下面是方案系统图:

乘客对于一部电梯直观的感受来自于电梯的外呼板、视频广告机与其智能化管理。很多高档社区与酒店已经基本实现了电梯的智能管理与控制:通过液晶屏外呼板让电梯看起来更加舒适与美观,通过视频广告机让乘客在乘坐过程中获取各种信息,通过智能IC卡管理让电梯变得更加安全、便捷......

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次