处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NI为频谱监测提供了更好的解决方案

NI为频谱监测提供了更好的解决方案
来源:21ic 时间:2013-03-12

21ic讯 无线计算和移动设备的快速发展对无线电频谱的可用带宽提出了更高的要求。频谱监测使通信的供应商和监管方能够监控系统运行、解决干扰问题和执行分配规则。

无线信号监测的挑战在于,它要求监测者能在大量干扰存在的情况下观察频率和幅度不断变化的信号。经过优化并用于有线测量的频谱分析仪和矢量信号分析仪(VSA)在频谱监测运用过程中都受到了动态范围的局限。

NI PXIe-5667型频谱监测接收器

NI PXIe-5667频谱监测接收器,构建在广受赞誉的、高性能的NI PXIe-5665矢量信号分析仪(VSA)的基础上,通过在射频输入端增加一个预选择滤波器,并在后的中频输入端增加一个被称为修平滤波器的中频模拟滤波器。NI PXIe-5667可以在20Hz到7GHz的频率范围内实现信号测量,并且可以达到5MHz的瞬时带宽。在噪声指数小于12dB的情况下,这种接收器允许极低功率的无线电信号测量。大于110dB的动态范围确保了接收器能工作于大的幅度变化情况下,这种情况在射频频谱测量中很常见。除了低噪声外,NI PXIe-5667还提供业内出众的失真特性,三阶截点的值大于+17dB。20GHz/s的高速扫描确保了对RF频带的连续监测。

图1:NI PXIe-5667频谱监测接收器,通过在射频输入端增加一个预选择滤波器,并在NIPXIe-5665 VSA的后中频输入端增加一个中频滤波器

图2:基于NI PXIe-5665模块化平台,你可以在FPGA上实现众多频谱检测任务,例如数字下变频器频道化、频率跳检测和频谱屏蔽违规检测

除了业界顶尖的模拟性能指标, NI PXIe-5667还具备独有的用户自定义编程的FPGA,实现连续的采样I/Q。NI LabVIEW FPGA模块提供了RF信号实时分析功能,比如:连续带宽监测、解调和高级信号处理。在FPGA上,您可以实现众多频谱检测任务,例如:数字下变频器频道化、跳频检测和频谱遮罩违规检测,从而减少向主控制器或PC机传递数据导致的延时和不可靠性。

基于NI PXIe-5665模块化平台,您可以配置NI PXIe-5667接收器,轻松实现多频道应用。这一应用要求相位相干和时间同步。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次