处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TriQuint半导体公司推出具有更大功率处理能力和高抑制的新BAW滤波器,为基础设施应用提供理想解决方案

TriQuint半导体公司推出具有更大功率处理能力和高抑制的新BAW滤波器,为基础设施应用提供理想解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-03-08

中国 深圳 –  2013年3月4日 – 技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克代码:TQNT),推出三款新的体声波(BAW)射频带通滤波器产品---885024、885025和885009,它们可以为高性能基础设施应用节约更多的功耗,同时提供更高的温度稳定性和优异的信号抑制。

TriQuint新的滤波器解决方案充分利用了体声波技术的优势,包括优于其他滤波解决方案功率能力的高射频功率处理能力。除了紧凑的占板面积之外,TriQuint 的体声波滤波器在微波频率下还提供更大的温度稳定性。它们都非常适用于基站、中继器、分布式天线系统、塔式放大器和许多其他无线系统应用。

TriQuint新的885024和885025 体声波滤波器分别覆盖无线频段 2的下行链路和上行链路的路径。885024的中心频率为1960 MHz,通带为1930 - 1990 MHz,射频功率处理能力为+33dBm(2W)。885025的中心频率为1880 MHz,通带为1850 - 1910 MHz,射频功率处理能力为+30dBm(1W)。这两款体声波带通滤波器的插入损耗均为5.5dB或更小,在1920 MHz抑制为20dB。

新的885009 滤波器滤波器覆盖频段 7的上行链路频带,中心频率为2535 MHz,通带为2500 - 2570 MHz,射频功率处理能力为+30dBm (1W),在2170MHz抑制为30dB,插入损耗为3.5dB或更小。所有三款体声波滤波器均有狭窄的过渡带宽(从通带过渡到抑止带),这有助于实现更出色的信号抑制,另外它们也不需要外置的50Ω匹配电路。

技术细节:

这三款新的体声波带通滤波器现已进入全面生产阶段,可提供样品与评估装置。请联系TriQuint了解产品细节或访问我们的销售网页来获取本地帮助。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次