处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安森美半导体将在Electronica China 2013上展示多种方案及产品演示

安森美半导体将在Electronica China 2013上展示多种方案及产品演示
来源:21ic 时间:2013-03-08

21ic讯 安森美半导体将参加3月19日至21日在上海新国际博览中心举办的慕尼黑上海电子展(Electronica China 2013),展示针对汽车、家电、液晶电视及LED照明的创新、高能效解决方案及产品演示。安森美半导体的展台位于E1馆1302号。

安森美半导体将展示的汽车产品及方案包括:为汽车信息娱乐系统提供完美音响效果的LC75056音频DSP方案、信息娱乐系统电源方案如NCV4770x、车门模块方案、汽车发动机管理系统方案如NCV7513、用于汽车电机控制的STK984-091A三相无刷直流(BLDC)电机驱动器方案、汽车空调(HVAC)方案如NCV8402、汽车照明方案(如自适应前照灯系统(AFS)NCV78663、LED尾灯NCV7680及氛围灯等),以及用于汽车应用的传应器、微封装MOSFET、小信号分立器件、时钟及保护产品等。

        

NCV7680                                       NCV840x

 

    

NCV4770x                                         NCV7513 

 

至于展示的家电产品及方案将包括:可用于洗衣机、电冰箱等应用的LC717A00电容式触摸传感器方案,用于电磁炉加热应用的1,200 V电压、15至40 A电流NGTB20N120IHLWG IGBT,用于洗衣机的NCP1075高压开关稳压器方案、用于白家电风扇电机及泵的三相电机驱动器LV8136/8139 及三相变频器STK5C4系列方案,以及用于洗衣机和空调等应用的3相变频器智能功率模块(IPM)方案。

 NGTBXXN120IHL

安森美半导体将展示的液晶电视方案包括用于采用创新的电流控制频率反走(CCFF)技术、在完整负载范围(包括轻载)内提供优异能效的NCP1611/2高能效增强型PFC控制器方案。

NCP1611

安森美半导体将展示的LED通用照明方案包括:新推出的用于LED灯泡等应用的NCL30080/1/2/3高能效紧凑型初级端电流模式控制器方案、用于外墙灯等区域照明应用的NCL30051 LED驱动器方案、用于驱动大功率LED的NCL30160 LED驱动器方案、支持TRIAC调光等多种调光方式的LV5026MC AC-DC LED驱动器方案、用于LED嵌灯等应用的NCL30002功率因数校正离线降压LED驱动器方案、用于室内及办公室照明的恒流稳(CCR) NSIC2050,以及用于LED街灯/灯条/吸顶灯等应用的NCL30105灵活降压LED驱动器方案。

 

 

   

NCL30XXX                                     NCL30051

 

NSIC20XX       

在今年的慕尼黑上海电子展期间,安森美半导体将进行两场主题演讲。其中之一是由汽车解决方案工程中心高级应用工程师胡志涛在“国际汽车电子创新论坛”进行题为《为汽车应用实现完美音频处理方案,支持Bongiovi DPS专利技术》的主题演讲,介绍安森美半导体用于汽车应用的可实现更完美音效处理及的真正5.1声道的信号处理方案。这方案采用LC75056双核24位高效DSP,处理速度可达220 MIPS,集成片上786 K闪存、6路24位ADC及DAC,特别支持Bongiovi Acoustics Digital Power Station(DPS)专利技术,为汽车打造惊人音响效果。演讲时间是3月19日下午14:30至15:00,地点在E1馆现场论坛区。

此外,安森美半导体亚太区产品经理于辉还将在“国际LED创新论坛”上进行题为《开发更智能、更高性价比的固态照明(SSL)驱动器方案》的主题演讲,介绍LED通用照明市场的发展动态、技术趋势及驱动电源拓扑结构,以及安森美半导体结合了无源红外传感器、环境光传感器、MCU、无线控制及高能效电源转换拓扑结构的更高智能、更高性价比的LED驱动器方案。演讲时间是3月19日下午14:00至14:30,地点在E2馆二楼M17会议室。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次