处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

博通提供3G 和LTE多模小型基站单芯片系统方案

博通提供3G 和LTE多模小型基站单芯片系统方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-07

新闻事件
1、博通提供3G 和LTE多模小型基站单芯片系统方案

事件要点:
1、业界首款双模WCDMA和LTE小型基站单芯片系统解决方案;
2、为运营商提供分流和管理移动宏基站网络数据流量的手段;
3、允许运营商在支持现有3G用户的同时演进化支持4G LTE网络来满足用户对移动数据业务和流量的需求;
4、业界的超低功耗设计可以满足设备的以太网供电(PoE)要求,从而降低设备的物料成本和减小设备的体积。
 

全球有线和无线通信半导体创新解决方案的博通(Broadcom)公司日前宣布,推出首个多模小型基站单芯片(SoC)系列BCM617xx和配套软件系统解决方案。BCM617xx系列的三款芯片方案完整覆盖了家庭级,企业级和室内与室外大容量热点等应用场景的需求,可帮助移动服务运营商为终端客户提供更好的移动业务用户体验和更快的数据传输速率,并通过从宏基站卸载和分流到小型基站节点的数据流量等方式来提高3G和4G LTE网络的性能。

博通公司的新款3G/4G LTE多模小型基站系统级单芯片系列产品方案立足于博通公司在3G小基站产品和技术方面的丰富专业经验以及团队在4G LTE小基站产品与技术方面的创新。此外,BCM617xx系列芯片通过其集成的 PCIe 接口和相应的驱动软件可以把博通公司成熟的WLAN802.11n和802.11ac 等Wi-Fi解决方案整合到接入产品设备中,从而实现多模接入产品设备同时包括运营商级Wi-Fi和移动通信Cellular技术解决方案。总而言之,博通公司的多模小型基站系统级单芯片方案为运营商优化3G和4G LTE频谱利用率提供了手段,实现了移动网络数据容量的整体提升并实现从3G到4G LTE的平滑升级和演进,从而提高了移动网络的数据传输容量和业务覆盖范围,从而提升用户的业务质量体验和满意度。

所有BCM617xx系列多模芯片方案在软件接口方面都能兼容博通公司目前的3G单模芯片的软件接口从而保证了产品的良好软件兼容性,以此保障博通的3G客户在多模产品软件开发方面只需要增加包含下一代4G LTE协议软件的能力。此外,BCM617xx系列芯片的超低功耗设计使得小基站接入设备可以通过以太网供电(PoE),简化了设备的电源配置要求并降低了设备包装的尺寸,从而终减少了产品设备的物料成本,同时博通的芯片设计高度集成了3G和4G LTE的 物理层设计,进一步降低了对内存占用空间、相关成本和功耗方面的要求。

博通公司副总裁兼宽带接入事业部总经理Greg Fischer先生表示:“通过高度集成,博通公司的双模小型基站系统级单芯片方案从整体上减少了小型基站接入设备的物料成本和功耗。随着移动运营商持续致力于提供更快的数据速率和更好的服务质量,博通公司的双模芯片方案支持服务提供和运营商从3G到4G LTE的无缝演进和过渡,以及移动终端用户对高性能移动业务体验始终如一的追求。”

BCM617xx系列芯片方案的亮点:

支持双模并发,在4G LTE 20MHz信道带宽时具备150Mbps下行链路、50Mbps上行链路物理层数据传输速率和128个并发业务用户,以及3G WCDMA 模式下32个并发的3G业务用户和42 Mbps下行链路和11 Mbps上行链路的数据传输速率;

业界的可以支持4G LTE 40MHz信道带宽和256个并发业务用户,或3G WCDMA 模式时64个并发3G业务用户以及84 Mbps下行链路和22 Mbps上行链路的数据传输速率;

同款芯片在LTE模式支持频分双工(FDD)或者时分双工(TDD)模式的LTE,可适用于全球市场;

业界低功耗的小基站基带芯片,简化了物料成本和对外围附加电路的需要,减小了小基站接入设备的外形尺寸并降低了对电源配置和设备散热设计的要求;

嵌入式集成的先进自组织网络(A-SON)技术设计可以支持并发同时的对于2G/3G/4G等多种移动网络的空口侦听,从而升级基站的性能并提高整体移动网络的容量,降低运营商的运营成本;

具备可扩展性,包括博通公司(或者其他芯片厂商)WLAN802.11n和802.11ac Wi-Fi无线接入接口以及DSL、PON、以太网或微波回传等各种博通解决方案的接口。

供货:

博通新款小型基站系统级单芯片系列产品,包括大都市热点级高容量小基站BCM61760、企业级小型基站的BCM61750和家用级BCM61730,目前可以提供样片,量产时间2013年上半年。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次