处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可降低PWM噪音,减少延迟时间的触觉驱动器方案

可降低PWM噪音,减少延迟时间的触觉驱动器方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-07

【导读】飞兆半导体的触觉驱动器提供的FAH4830 触觉驱动器,让您和移动设备(如平板电脑、个人电脑、视频游戏系统及智能手机)之间的感官互动产生了更本地化的效果,并确保用户在屏幕上的正确“触摸点”。 通过识别能力及用户友好界面实现更快的触觉响应。

触摸屏技术是当今许多电子产品的主要技术,但驱动触摸屏发展的触觉技术遇到缓慢响应时间及大量电池消耗的难题。 美国飞兆半导体公司开发了FAH4830 触觉驱动器,帮助设计人员应对这些挑战,并通过识别能力及用户友好界面增强终端用户的体验。

当用户操作触摸屏时,FAH4830 触觉驱动器提供一种触感。 用户和移动设备(如平板电脑、个人电脑、医疗设备、视频游戏系统及智能手机)之间的感官互动产生了更本地化的效果,并确保用户在屏幕上的正确“触摸点”。

FAH4830 驱动器能直接驱动偏心旋转质量(ERM)电机和线性谐振器(LRA),并使接触点产生振动感。 设备的典型驱动器唤醒时间 <30µS,这有助于减少延迟时间并提供快速触觉响应。

主要功能:

易于实施,成套解决方案降低了物料清单(BOM)成本
低待机电流 (<500nA)
快速唤醒时间
基于寄存器的 I2C 控制,实现设计灵活性
滤波器和增益控制,降低 PWM 噪音

通过为世界活力市场之一的移动技术提供电源及模拟解决方案,并结合创造性移动解决方案,飞兆半导体能提供具有卓越用户体验的互动和便利功能。 飞兆半导体每年交付超过 40 亿台用于世界几乎所有手机内部元件,是所有主流移动设备的供应商和芯片组提供商。

封装和报价信息(订购1,000个,美元)

FAH4830 触觉驱动器可提供10L MLP、3×3×0.8 毫米封装规格,售价为 1.10 美元。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次