处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

一种基于视频识别的智能交通灯控制器的方案设计

一种基于视频识别的智能交通灯控制器的方案设计
来源:我爱方案网 时间:2013-03-06

【导读】智能交通灯控制器结构简单,维护方便,性价比很高,寿命长,成本低,升级容易;设备可移动,安装调试不影响交通;系统不仅能够实现对单个十字路口的交通灯化设置,而且通过开发协调控制系统,能够实现对多个路口交通状况综合调控,有效减少由某个路口或某些路口排队过长而影响全县交通的问题。

现有交通灯控制系统主要分为两类:定时控制和感应式控制。定时控制不能适应车流的动态变化,当某条路段的车流量很大的时候却要等待红灯,而另一方向的路并不忙或者车流量很小却是绿灯,出现空道占时,这种尴尬的现象不仅让司机乘客都怨声载道,还造成了资源浪费。

视频识别的车辆检测

基于视频图像处理技术的交通检测系统,通过安装在道路旁边或者中间隔离带的支架上的摄像机和图像采集设备将实时的视频信息采入,经过对视频图像的实时处理分析可以得出各种交通信息。可以帮助分析车辆的运行状态、转弯情况。利用背景减法、帧间差分和帧内差分等可以检测到车辆存在情况;利用车辆模型匹配法可以得到车辆分类信息;利用目标物体跟踪和预测估计,可以跟踪车辆,分析得出车辆运行情况。利用这些信息,可以进一步地分析出车辆通行情况、车流密度、车辆排队情况和车速等多种信息。基于视频识别技术的交通信息采集法,其信息采集区域较大,能提供多种交通信息。系统硬件设备简单,维护方便,性价比很高,全寿命成本低,升级容易;设备可移动,安装调试不影响交通。

交通灯控制方案设计

该系统设计采用分级控制结构,包括单点控制和协调控制两级控制。系统包括视频采集终端、视频分析处理器、单点控制器、协调控制器、交通信号灯和数字显示器等六个部分组成。其系统结构如图1所示。首先由视频采集终端采集十字路口四个方向的交通图像信息,将图像信息传输至视频分析处理器,通过视频识别、分析处理、信息提取、噪声过滤和信息转换等过程,终解析出交通灯的控制信息,传输至单点控制器,控制所在路口的交通信号灯的红黄绿灯的显示状态和数字显示器显示倒计时计数。同时,各路口的单点控制器按照一个合适的周期将该路口的信息上传至协调控制器,协调控制器经过信息处理、比对分析等过程对部分需要调整的路口发出交通灯协调控制信息,实现全线交通化管理。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次