处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

揭秘6个“零”成本,实现车联网无成本解决方案

揭秘6个“零”成本,实现车联网无成本解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-06

【导读】从第九届广州国际汽车改装服务业展览会(AAITF)上获悉,车联网(声控导航)软解码解决方案,只需利用软件解码方式,无需另行增加硬件模块,就可实现声控导航,限度降低硬件成本。

在第九届广州国际汽车改装服务业展览会(AAITF)上,广东翼卡车联网服务有限公司举行了以“零成本,开启车联网普及之门”为主题的发布会,翼卡车联网将为汽车电子行业提供零成本的车联网解决方案。华阳、路畅、索菱、善领、凯振等众多汽车电子行业企业齐聚发布会。

翼卡车联网展会现场开启车联网普及之门

通过软件解码实现零成本车联网解决方案

从发布会获悉,车联网(声控导航)软解码解决方案,只需利用软件解码方式,无需另行增加硬件模块,就可实现声控导航,限度降低硬件成本。

声控导航软解码方案和行业中车联网解决方案的区别是无需增加硬件,是真正的硬件“0”成本。该方案采用全新无缝对接纯软件方式实现一键通功能,无需更改车载导航主机硬件,直接通过软解码移植到原有的车机平台上,从而实现以声控导航为代表的车联网服务。声控导航软解码方案适配现有市场上主流车机平台,其中Sirf A4、A5、A6,Samsung,MTK,Mstart,Teleclip,ST等硬件平台已经实现应用,而且此解决方案可以实现与主流品牌的导航地图兼容。

零成本

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次