处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

华为推出多屏互动方案,实现无隙沟通

华为推出多屏互动方案,实现无隙沟通
来源:我爱方案网 时间:2013-03-05

【导读】多屏互动方案(AirSharing)有着一系列实用有趣的功能:当你和家人分享外出拍摄的照片时,AirSharing能够把照片一键推送到电视上;如果你的手机有高清视频,AirSharing能一键将视频转到电视上播放。带给你无隙沟通的智能新生活。

展现无隙沟通的智能新生活

华为在移动世界大会(MWC)上,展示了全新的多屏互动方案(AirSharing),这一解决方案基于无线连接及云服务,以手机和平板为主要操作端,和其他数码设备、电视、车载等设备之间,实现互动操控、内容分享和功能融合,勾画出一个无隙沟通的智能生活新场景,让人们的生活与沟通因此变得更便捷、更丰富多彩。

华为消费者业务 CEO余承东表示:“华为多屏互动方案(AirSharing)是华为终端为消费者提供差异化服务的重要部分。AirSharing将作为华为Emotion UI的一个重要功能,随着华为终端在全球各地上市,未来AirSharing还将开放给第三方应用开发商和授权给设备制造商,让更多的应用和设备能够使用华为多屏互动方案,从而带给用户无隙沟通与乐趣共享的智能新生活。”

多屏互动方案(AirSharing)有着一系列实用有趣的功能:当你和家人分享外出拍摄的照片时,AirSharing能够把照片一键推送到电视上;如果你的手机有高清视频,AirSharing能一键将视频转到电视上播放;当你想给朋友炫游戏技巧时,AirSharing能够把手机游戏画面同步显示到电视上;通过AirSharing,你可以即时地将新拍摄的照片分享到远方父母家中的电视上;如果你是商务人士,还可以将手机上的文案通过AirSharing在投影仪上展示。

华为通过对芯片、操作系统和应用的整合创新,将多屏互动功能内置在华为Emotion UI中,能够自动发现可推送设备,并提供一键分享的快捷功能,为用户提供了业界的易用和流畅体验。

华为表示,未来AirSharing还将开放给第三方应用开发商和授权给设备制造商,让更多的应用和设备能够使用华为多屏互动方案,华为将与业界主流的视频、音乐等内容提供商深度合作,确保为消费者提供丰富、高质量的多媒体资源。

基于安卓4.1操作系统的华为Emotion UI,提供用户简单易用体验的同时带来更多智能手机的使用乐趣。华为特色的合一桌面,融合桌面与主菜单,清晰快捷显示手机应用,减少二级菜单的操作,简单易用;Me Widget是华为首创的组合式Widget,整合了各类常用模块,整合屏幕空间,常用功能更一目了然;动态文件夹分类管理让桌面更清爽整洁。此外,Emotion UI提供了丰富的个性化主题,为用户提供多样选择;而场景化壁纸给用户更生动直观的体验,流畅自然的转场动画和统一的交互式动画增加趣味,更可摇动手机更换壁纸;百变锁屏则提供了传统的四方解锁之外的其它选择,如面孔识别,让解锁这个小动作告别单一,变得更炫更多彩。

Emotion UI内置手机管家,提供系统级的安全保障:用户可启动骚扰拦截模式,并设置黑白名单;系统清理功能可自动结束不需要的进程,清理缓存;此外,病毒查杀、省电管理、隐私保护、软件管理都是非常贴心、实用的功能。另外Emotion UI内置的手机服务则提供了新手指南、使用技巧、常见问题,实现用户的自助服务,同时也提供邮件、电话支持、服务网点、问题反馈和远程支持开拓了用户解决问题的求助渠道。

Cloud+则提供了数据备份功能,手机升级、刷机、换机更方便。云端存储弥补手机存储空间不足,个人数据、系统数据、多媒体数据、应用程序等都能实现备份,并融合本地文件管理、一站式访问触手可及;在丢失手机的情况下,用户可通过远程定位方便找回手机;即使无法找回,也能实现远程锁屏、清除数据、保护个人隐私。

除了AirSharing, Emotion UI、Cloud+等服务外,华为终端后续还将推出更多特色服务,并通过开放平台与接口,吸引更多合作伙伴,打造终端产品的软实力,形成差异化,持续为消费者带来更便捷、更丰富趣味的智能终端体验。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次