处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TriQuint实现手机和平板千兆WiFi与4G共存方案

TriQuint实现手机和平板千兆WiFi与4G共存方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-05

【导读】随着Wi-Fi需求的遍布,消费者已经养成了一个对更快的移动数据速率的不断增长的需求,以支持视频流传输和其他多媒体应用。随着数据传输速率高达每秒1.3千兆,新的IEEE 802.11ac标准将提供比目前802.11n的Wi-Fi传输速率快三到四倍的速度。TriQuint提供出色用户体验的802.11ac和WLAN / LTE解决方案。

技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司,推出三个高性能WLAN前端模块---TQP887051、TQP887052和TQF9046,以及两个先进的4G / Wi-Fi共存滤波器---885032、885033,促进下一代的802.11ac无线网络连接和卓越的无线用户体验。

该公司以其两个5 GHz 802.11ac的Wi-Fi射频模块以及2.4 GHz产品,已经赢得了许多智能手机的design wins。由于输出功率技术的进步,所有三个 TriConnect™ Wi-Fi前端模块比前代产品提供了扩展的操作范围。对于Wi-Fi用户,这意味着更长的距离的无线连接的自由。

其两个先进的4G / Wi-Fi共存滤波器充实了不断扩大WLAN产品线。这些特殊的滤波器可用作电子交通守卫,在拥挤的2.4GHz频段保持信号的隔离。这些产品利用TriQuint先进的体声波 (BAW) 技术,以应对行业棘手的滤波挑战。

“TriQuint公司是目前提供三种移动设备组件, 5 GHz和2.4 GHz的前端模块及多种不同共存滤波器的射频供应商, 能够提供卓越的用户体验,” TriQuint 公司中国区总经理熊挺表示。“我们正在为智能手机,平板电脑和其他无线设备解决Wi-Fi / LTE共存的问题,同时也推动其802.11ac千兆位的速度。”

无处不在的Wi-Fi无线网络连接将发展到一个新的水平

随着Wi-Fi需求的遍布,消费者已经养成了一个对更快的移动数据速率的不断增长的需求,以支持视频流传输和其他多媒体应用。随着数据传输速率高达每秒1.3千兆,新的IEEE 802.11ac标准将提供比目前802.11n的Wi-Fi传输速率快三到四倍的速度。

“TriQuint去年推出了业界个用于移动设备的802.11ac就绪的模块,”熊挺表示。“此屡获殊荣的双频段产品被主要制造商选定用于其下一代智能手机,并被的芯片供应商列入其参考设计。”熊挺补充说,“ 我们的802.11ac的技术专长,还扩大了我们为信息娱乐应用,如家庭视频分布的未来市场机会。”

除了使速度更快的功率放大器模块,对高性能Wi-Fi / LTE共存滤波器的需求正在涌动。当今,高端智能手机覆蔽越来越多的蜂窝和Wi-Fi频段,以支持2G / 3G / 4G语音和数据服务以及全球漫游。与此同时,全球频谱危机导致世界各地的政府,挤压新的4G无线频段至现有的Wi-Fi频谱,经常使用少的保护频带进行防护。由此, 先进的滤波技术是必要的,以减轻所产生的干扰问题。

产品详细报告:

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次