处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞思卡尔助TTP 开创新型白色空间宽带解决方案

飞思卡尔助TTP 开创新型白色空间宽带解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-05

【导读】随着IP流量在世界各地持续成倍增长,频谱已成为越来越稀有和珍贵的商品。TTP的白色空间解决方案有助于开发闲置的电视频段频谱的价值,向历来不受重视的市场提供经济实惠的宽带。

全球使用免授权频谱的数字广播电视、卫星、蜂窝和通信解决方案TTP(The Technology Partnership),选择了飞思卡尔半导体(NYSE:FSL)的 RF(射频)解决方案和QorIQ Qonverge BSC9131片上基站作为其创新型低成本解决方案的基础,该解决方案可在白色空间频谱上提供高速宽带服务。

白色空间是处于授权的电视传输之间的免授权无线频谱。在全球,100 MHz以上的黄金UHF白色空间无线频谱存在于许多农村地区,其特点是良好的传播特性,是远距离通信的理想选择。由相应的多核SoC和RF解决方案启用的频谱可在数英里的距离内提供高速数据。白色空间频谱适用于向那些使用电缆或光纤路由既不现实、也不经济的地方提供固定宽带互联网服务。

TTP和飞思卡尔合作开发低成本的终端和基站,旨在向消费者和小型企业提供“后一英里”的宽带服务。设计TTP解决方案的目的是在白色空间上以媲美蜂窝LTE的速度提供宽带,其规模与目前的家用路由器相仿。通过结合多个电视频道和使用定向天线,数据速率可以达到。
 
 TTP无线业务负责人Richard Walker表示:“使那些安装有线网络基础设施不切实际或不经济的地方能拥有强大而经济实惠的宽带服务是电信行业在未来几年面临的挑战之一。在偏远地区,部署白色空间宽带比部署长距离光纤明显更快速且成本更低。飞思卡尔产品的价格和功耗优势将显著增强我们白色空间解决方案的性能和性价比。”

飞思卡尔 QorIQ Qonverge BSC9131处理器将处理整个无线协议栈--从Layer 1(第1层)到传输和负责TTP白色空间解决方案的其他处理。TTP解决方案还包括飞思卡尔MMZ09312B、MMZ25332B、MML09211H和MML20211H高级砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)放大器,具有出色的线性和能效。
 
飞思卡尔数字网络业务的产品管理副总裁Tareq Bustami 表示:“随着IP流量在世界各地持续成倍增长,频谱已成为越来越稀有和珍贵的商品。TTP的白色空间解决方案有助于开发闲置的电视频段频谱的价值,向历来不受重视的市场提供经济实惠的宽带。飞思卡尔非常高兴地看到,内置型小蜂窝技术的性能和能效将在TTP引人注目的新产品中起到关键作用。”

TTP是白色空间开发的公认,2012年成功地将其位于英国赫特福德郡的总部与剑桥郡的一个村庄连接,成为首批证明可以使用电视频谱提供宽带的公司之一。

QorIQ Qonverge BSC9131处理器

在QorIQ Qonverge BSC9131片上基站基于45纳米的先进工艺技术。它包括多标准的加速技术,可以为原始设备制造商增加灵活性、降低成本。针对基带的在线多加速器平台引擎被称为MAPLE-B,与完全可编程的高性能DSP内核协同工作,可以支持Layer 1处理应用于3G-LTE、TD-SCDMA、WiMAX和WCDMA标准。一个高性能的Power Architecture e500 MPU加上一个智能的以太网控制器和一个安全加密的加速器可调控设备,以处理Layer 2/3、传输和控制功能。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次