处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

研华智能变电站通讯管理与远动应用解决方案

研华智能变电站通讯管理与远动应用解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-03-04

项目介绍

随着经济高速发展,我国电网规模不断扩大,复杂度越来越高。为了保证电网安全、稳定运行,需要以信息化推动生产自动化和管理现代化。建立数字化电网和信息化电力企业势在必行。变电站是电网的主要信息源和终执行点,因此实现数字化变电站是实现数字化电网的必要条件,有利于实现电网的科学化管理与决策,有助于改善系统的安全稳定性。


数字化变电站的主要特征是“一次设备智能化,二次设备网络化”。在数字化变电站中,一次设备的信号输出和控制输入均被数字化,利用网络通信技术进行传输,变电站二次回路设计中常规的继电器及其逻辑回路被可编程软件代替,常规的模拟信号被数字信号代替,常规的控制电缆被光缆代替,节约了大量资源,简洁的二次回路设计使变电站自动化系统的可靠性得到进一步提高。数字化变电站中信息统一建模,实现了信息共享,可以是变电站控制功能更加优化。一次设备智能化也节约了大量变电站建设用地。因此,建设数字化变电站无论从技术上还是经济上都很有意义。数字化变电站是变电站自动化技术的发展方向,是目前国内外研究的热点技术。

系统需求

支持IEC61850
全面符合GB/T13729-2002、GB/T 15153.1-1998、GB/T15153.2-2000、GB/T17626.4-2008、IEC61850-3等电力系统国内、国际相关标准规范要求。
支持多种规约
根据现场实际需要,可转出多种规约,如:IEC61850、IEC60870-5-101/104等。需要硬件平台提供多网口,多串口等通讯接口。

模块化、冗余设计
根据功能特点,要求硬件具备模块化、冗余的功能。对一些依赖关系进行有效的解耦,使整个产品运行更加稳定,易施工、易使用、易维护。

支持多套时钟同步方案
通过配置,可接收SNTP、IRIG-B码或主站的时间报文对本装置对时;同时也可作为时钟源,采用SNTP对接入的全站设备授时。系统时钟与GPS标准时间误差:不大于1ms。

系统描述

1.UNO-4671A-A33E为2U 19“标准上屏柜尺寸,后出线前指示灯设计,完全符合变电站安装、维护要求。

2.符合电力四级、IEC61850-3、IEEE1613标准的全密闭无风扇嵌入式计算机。

3.6网10串标准配置,并有适合变电站需求的多串、智能网卡、光纤网口、IRIG-B等扩展卡 。

4.模块化冗余设计。

项目实施

系统架构图

更多案例,请联系当地的销售代表或拨打研华服务专线800-810-0345,或者可以访问研华官网:

//www.advantech.com.cn/eAutomation/Applications.aspx。

研华官方微博,围观技术动态及资讯: //t.sina.com.cn/advantechchina
关于研华 –研华科技创立于1983年,是、值得信赖的创新型嵌入式、自动化产品解决方案提供商,提供包括完整的系统集成、硬件、软件、以客户为中心的设计服务和全球物流支持等。研华同时也是Intel嵌入式与通讯联盟 (Embedded & Communications Alliance) Premier Member,通过与解决方案伙伴的密切合作,为各种工业应用提供完整的解决方案。研华拥有5400多名专职员工,在21个国家、71个主要城市之间形成了一个广泛的技术支持和营销网络,因此可以为全球的客户提供快速的上市服务。更多信息,请查询www.advantech.com.cn

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次