处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可以长时间测量功率变化的钳形功率计解决方案

可以长时间测量功率变化的钳形功率计解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-04

【导读】日置(HIOKI)于2013年2月新发售钳形功率计PW3360-30。可使用选件钳形泄漏电流传感器,除了可测量泄漏电流以外,还能与钳形传感器组合,用于功率测量并在测量同时监测漏电情况。

随着全球环保意识的不断增强,节能减排等可持续发展的理念目前在各个国家都备受关注,其中电气设备的保养和节能测量的需求尤为明显。为此,我们在总结以往实际测量经验的基础上,推陈出新。研发了更加符合时代需要的钳形功率计PW3360-30。

PW3360-30小巧的机身,却可以长时间测量功率的变化。通过使用选件SD卡,可以1分钟的间隔时间长记录1年,以便确认节能效果。而且,使用温度从以往同类产品的0℃~40℃扩大到-10℃~50℃,因此即便在更苛刻的环境下也能以良好的状态进行测量。

 

通过设置向导,按照指示的每一个步骤设置、接线、接线检查、记录开始来测量。既简单方便,又可有效防止设置错误和接线错误,避免不必要的损失。
此外,PW3360-30可使用选件钳形泄漏电流传感器,除了可测量泄漏电流以外,还能与钳形传感器组合,用于功率测量并在测量同时监测漏电情况。总之,该款仪器的用途广泛,可以满足不同用户的各种需求。

产品特点:

小巧的机身,可用于多种测量PW3360-30的体积仅以前的3169-20的43%,紧凑的机身却能用于长时间的测量功率变化。通过使用选件SD卡,可以按照1分钟的间隔时间长记录1年。可用于确认节能效果。另外,由于主机比较小巧,因此可以防止在狭窄的配电盘中,使用温度也从原来的0℃~40℃扩大到-10℃~50℃,因此可用于在苛刻的环境下进行测量。测量线路单相~三相4线,可测400V线缆。

具备防止测量错误的“设置向导”为了准确测量功率,需要正确的设置和准确的接线。设置向导功能将按步骤指导设置、接线、接线检查、记录开始。这样,可防止设置错误和接线错误,从而进行准确的测量。因为会在彩色画面中按不同线路分颜色表示三相接线、矢量图,所以让接线情况一目了然。

带泄漏电流测量和脉冲输入功能,扩大了适用范围PW3360-30通过使用选件钳形泄漏电流传感器,可测量泄漏电流。通过和用于功率测量的钳形传感器组合使用,可测量功率的同时调查漏电情况。在工厂的节能活动中,从产量和功率数据来进行原单位(每个单位产量的消耗电量)的管理,使用PW3360-30具备为了计算产量信息的脉冲输入,功率数据和脉冲计算信息可以同时记录。

即便在不能使用AC电源的场所也能连续使用进行接收变电设备的测量中,会有无法使用AC电源的时候。通过使用选件电池组PW9002,电池可使用8小时。而且,若使用供电适配器PW9003,可从测量线路供电,因此能够继续测量功率。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次