处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

一种利用电感型转换器提高LED转换效率方案设计

一种利用电感型转换器提高LED转换效率方案设计
来源:我爱方案网 时间:2013-03-04

【导读】LED行业发展迅猛,已普遍的应用在各个行业:袖珍PC、汽车导航GPS、数字相框、可携式DVD乃至笔记型计算机。LED也正开始取代家用的、汽车和其它通用光源的传统白炽灯和卤素光源。这一趋势背后的驱动力是技术的快速进步,包括LED更亮,效率更高,价格更具竞争能力。这里简单介绍一种利用电感型转换器提高LED转换效率的方案设计。

驱动类型

为了在中等LCD尺寸的应用中获得所期望的亮度,要求驱动器在所有的工作条件下能够为LED提供一个可调整的电流。通常,采用两种LED驱动技术:即容性电荷泵和基于电感的交换式稳压器。本文将集中讨论能够为LED提供1-6W功率的电感式转换器LED驱动电路。

电荷泵型LED驱动如今在手机和其它小尺寸的LCD背光应用中普遍使用,原因在于它们的高亮度、低成本和实现容易。电荷泵所需要的外部零组件只有3只或4只电容,且没有电感。不过,其输出功率有限。

虽然一些大功率快闪型LED电荷泵能够提供高达2W的功率,其输出电压只能到6V,因此无法驱动2只以上串联的LED.电荷泵中的通道数量(通常为6个)决定了LED的数量。由于更多的通道意味着需要更多的接脚和更大的封装,因此电荷泵限制了在中等尺寸面板中的应用。

LED正向电压(VF),LED电流以及电源电压范围的不同组合,决定了所需的电感型转换LED驱动器的类型,LED VF随着电流、温度和LED型号的不同而变化。出现在低温度时的VF是选择LED驱动电路结构的关键参数,通常是在线性结构、降压或升压结构中进行选择。本文中假定VF为3.8V.

当选择LED驱动IC时,关键参数包括开关电流极限、输出电压,以及需要保护开路LED条件所需的过压保护阈值等。像电感和电容这类外部零组件也需要仔细选择。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次