处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

意法半导体的液晶高清数字电视解决方案

意法半导体的液晶高清数字电视解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-03-04

【导读】随着数字电视的快速发展,会出现适应市场不同需求的高、中、低档数字电视芯片方案。集成度更高、性能功能更加优化、性价比更高的低成本数字电视芯片方案,以及高集成度、高性能、具有数字化家庭娱乐中心功能的高档数字电视芯片方案将成为液晶高清数字电视系统芯片的两大发展方向。下面介绍ST的液晶高清数字电视解决方案。

意法半导体(ST)的液晶高清数字电视解决方案包括数字电视接收嵌入式解决方案及单芯片解决方案。

由图1所示的数字电视接收嵌入式解决方案框图可看出,数字一体化调谐器包括数字射频频率调谐和信道解码两部分,从接收到的数字电视射频信号解调输出标准的MPEG传输码流信号。

未特殊加密的MPEG码流直接输入到ST数字电视信号解码芯片中进行处理;对于特殊加密的MPEG码流,首先输入到CI卡回路进行解密,再将码流直接输入ST数字电视信号解码系统芯片进行处理。

经ST数字电视信号解码系统芯片的MPEG解码和信号编码,AD变换输出模拟YPRPB和立体声音频信号,到已有的模拟电视系统显示数字电视图像,从而构成完整的液晶高清数字电视。

图1:液晶高清数字电视接收嵌入式(Add-on)解决方案

  
以下是ST数字电视信号处理解码芯片的主要功能及特点:

高性能200MHz32位CPU内核;
2路串行或并行码流输入,1路双向码流接口,共计3路码流接口;
可编程传输接口(PTI):适于DVB、ATSC、OpenCable、DIRECTV的传输码流解复用,集成DES及DVB解扰;
一路MPEG-2高清解码;
模拟RGB或YPRPB输出,1080I、720P、480P、480I;
模拟PAL/NTSC复合视频信号(CVBS)和亮色(YC)信号输出;
内置基于位图字符(OSD)发生器;
一路数字音频解码,可实现MPEG-1、MPEG-2、MP3、AAC和AC3解码;
5.1声道数字伴音转换为两声道输出;
两路24位DAC输出模拟音频信号,一路S/PDIF数字音频输出。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次