处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

全球低功耗移动设备语音识别解决方案现已面世

全球低功耗移动设备语音识别解决方案现已面世
来源:EEWORLD 时间:2013-03-02

英国爱丁堡,2013年2月26日—全球消费电子市场中的高性能混合信号半导体及音频解决方案供应商欧胜微电子有限公司,以及消费电子领域中的语音技术厂商Sensory公司日前宣布:现可供应Sensory的完全免提语音控制方案(TrulyHandsfree Voice Control)和基于欧胜的超低功耗平台的、用于移动电话音频通道处理的音频监测前端。此次实现的这种前沿性嵌入式软件与DSP技术的结合,为移动设备的语音操作和免提运行(操作)带来了史无前例的性能。

欧胜和Sensory已在欧胜业界的WM5110高清(HD)音频系统级芯片(SoC)、以及欧胜的WM0010和WM0011数字信号处理器(DSP)产品上实现了Sensory的TrulyHandsfree技术。带有先进DSP的WM5110是市场上强大和效率的HD音频处理器之一,能够为包括智能手机和平板电脑在内的便携消费电子设备提供超乎寻常的HD音频性能。WM5110或欧胜的WM0010和WM0011产品,结合Sensory的TrulyHandsfree解决方案,可以用非常小巧的占板面积和低功耗提供快速、精确、可靠及抗噪声性能,并且将对手持设备待机时间的影响降至小,次真正实现了“一直在线,一直聆听”的体验。

语音识别技术和云计算的发展已经使语音用户界面成为当今移动电话中“不可或缺”的功能。然而,所有这些仍然需要一次触摸来激活——这在用户双手均无空闲的情况下似乎难以实现,同时在开车时这很危险并且越来越不合法——或者使用“始终在线,始终聆听”的模式则存在着将设备电池耗尽的风险。现在,欧胜和Sensory拥有一套基于超低功耗的TrulyHandsfree解决方案。

 “这种来自欧胜和Sensory的技术代表了一项移动电话使用模式中的语音控制方式的关键性突破,它不需要通过触摸来激活,使其在现实环境中成为一种成功的沟通解决方案。”欧胜微电子公司音频解决方案副总裁Rash Sahota说道。

 “Sensory和欧胜在便携设备上创造出了一种无与伦比的超低功耗、高精确度语音识别解决方案。移动电话用户现在可以不必触摸屏幕或耗尽电池的情况下便可以实现语音控制、智能语音搜索及使用语音助理。” Sensory公司工程副总裁Bill Teasley说道。

欧胜引人注目的音频演示将在全球移动通讯大会(MWC)上出演,MWC从2月25日至2月28日期间于巴塞罗那举行,欧胜的展位号是2厅2A62。

TrulyHandsfree属于Sensory公司的商标。所有其他商标或注册商标均属于其各自拥有者。

关于欧胜微电子
欧胜微电子是一家全球性的、的高性能混合信号半导体音频解决方案供应商,其产品主要应用于消费电子市场。无论是在家中、在办公室还是在路上,欧胜富有创意的技术都是全球众多数字消费电子产品的核心,这些系统包括一流的高保真设备、移动电话、平板电脑、MP3播放器、平板电视、数码相机以及便携导航设备等等。

公司的总部位于英国爱丁堡,公司的客户已经遍布全球,因此其设计中心、销售办公室、应用团队以及工程专家也已遍布欧洲、美国和亚洲。

欧胜微电子股份有限公司已在伦敦证券交易所上市(LSE股票代码:WLF.L)。

如果想了解更多关于欧胜微电子的情况,请访问://www.wolfsonmicro.com

关于Sensory有限公司
Sensory有限公司是消费电子产品语音技术的,可提供芯片和纯软件解决方案等完整的产品线,可用于语音识别、语音合成、语者验证、音乐合成和及其它领域。Sensory的产品广泛应用于消费电子应用中,包括智能手机、汽车、Bluetooth™产品、玩具和各种家用电子产品。Sensory的客户均是消费电子领域中的者,包括像AT&T、BlueAnt Wireless、Hasbro、JVC、Kenwood、Mattel、Mitsubishi、Toshiba、Uniden、VTech、三星(Samsung)和索尼(Sony)这样的公司。

如果想要了解更多关于Sensory有限公司的信息,请访问//www.sensoryinc.com,或者发邮件到:bbrafman@sensoryinc.com联系Bernie Brafman。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次