处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

海量脉冲电表远程抄表现地采集模块研究

海量脉冲电表远程抄表现地采集模块研究
来源:EDN电子设计技术 时间:2011-12-16

1、引言

脉冲电表是目前电力系统用户侧较为常见的一种电子电量表计。对于远程电子抄表系统,要实现对脉冲表输出脉冲的可靠、精确计量。本文研究探讨了对于脉冲表可靠脉冲捕捉、脉冲计量,特别研究了脉冲电表信号输出线路的断线报警、掉电数据存储等关键问题,并对区域脉冲表群抄表需要的现场总线进行了研究,提出用CAN 总线为数据通信的脉冲电表群的模块化解决方案。

2、脉冲采集模块设计

CH1 脉冲采集的主要任务是对CH2 CH3 脉冲电表输出脉冲的实时、准确计数,CH4 是所有电量统计的基础。脉冲采集模块CH5 的好坏直接影响整个系统的可靠性和CH6 准确性,因此在整个抄表系统中占据着CH7重要的地位。

2.1脉冲采集板的结构

采集板的具体结构如图1所示。主要以单片机 P87C591为核心,设计对8路电表进行数据采集,并可以将数据存入SEEROM中,另外带有掉电保护及通信接口等模块。

采集模块配有电源断电监视、数据保护功能,当监测到掉电情况时,及时在掉电前进行数据备份,防止突发断电导致数据丢失。

2.2脉冲采集模块的硬件设计

根据系统的设计要求,每个采集模块完成8个电表的采集任务,需要占用单片机的 8个I/O接口。单个经过光电隔离的脉冲数据采集电路如图2所示。

图中D0为VCC 保护二极管,R0为限流电阻,来保护光耦中的发光二极管。C10和R10组成RC低通滤波器,D10为钳位二极管,处理尖峰类的干扰信号。R4和R5为分压电阻。R3为上拉电阻,起限流作用。

电表输出的脉冲信号采用的是5V直流电。经滤波后,进入光耦,然后电阻分压到4V的电平信号进入单片机。通过单片机P87C591的P2口来对脉冲信号进行采集,在图2中还可以看到由于是上接上拉电阻,所以使得光耦输出脉冲波形与电表输出脉冲波形刚好反向。

2.3脉冲采集模块的软件设计

脉冲采集的软件设计主要处理脉冲的准确采样,对当前时段的数据做累计处理。并且软件设计中包括了重复检测及防抖动的抗干扰设计。软件流程图如图3。

2.4脉冲采集抗干扰措施

脉冲采集电路的抗干扰能力决定着系统的精度和所采集数据的可靠性,需要从多方面 提高系统的抗干扰能力。

2.4.1硬件抗干扰措施

从图2中可以看到,硬件设计中主要采取了光电隔离技术、低通滤波技术。光电耦合器的输入阻抗小,只有电流信号才能驱动发光管,因此,可以隔离来自市电系统的感应电压及其过电压。图2中 RC低通滤波器,滤掉高频信号的干扰。因为电容的电压非突变性,结合稳压二极管,可以将电压钳于一个比较稳定的值,可以抑制尖峰类的干扰,可以吸收对来自空间电磁辐射对系统输入的干扰,也确保进入单片机的信号脉冲有完好的波形。

2.4.2软件抗干扰措施

对输入的脉冲进行捕捉、采集是抄表系统重要计量环节,模块除了在硬件上采取了相应的隔离和滤波措施,在软件设计上也采取了重复检测和防抖动的措施,提高脉冲捕捉的准确、可靠。

数据采集在中断程序中进行,设定定时中断周期为 2ms,在中断服务程序中判别 8路电表电平的状态。对于每一路输入信号,在收到高电平后,如连续采样 10次均为低电平,则认为是一个有效的低电平,这时记录该路信号的累加器加1。如在中间出现一个干扰信号,不予计数,用这种方法可以有效干扰的抑制抖动类的干扰。如图 4所示。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次