处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

四大应用领域推动 MEMS麦克风出货量与营业收入大增

四大应用领域推动 MEMS麦克风出货量与营业收入大增
来源:中国电子网 时间:2013-02-28

据IHS iSuppli公司的MEMS与传感器专题报告,2012年MEMS麦克风出货量为20.5亿个,比2011年的13.0亿个大增57%。今年出货量将进一步增长30%,达到26.6亿个,而且接下来至少三年内将保持可观的两位数增长率。到2016年,出货量将达到46.5亿个左右,如图1所示。

图1:全球MEMS麦克风出货量预测 (以10亿个计算)

 

 

2012年营业收入亦明显增长,上升42%至5.82亿美元,2016年有望达到10亿美元。

麦克风仍然是MEMS市场中为成功的领域之一,它在手机、笔记本、耳机与媒体平板这四大领域中的占有率不断上升,推动MEMS麦克风市场快速增长。游戏、相机、电视和助听器等其它领域,也在使用MEMS麦克风,拓宽了其应用领域。今年MEMS麦克风在机顶盒中的使用将进一步增加,未来三年在汽车产业中的应用也会上升。

手机是MEMS麦克风的应用领域,去年它在该领域中的占有率升至69%,2011和2010年分别是52%与38%。尤其是为了抑制噪声,现在智能手机开始采用多个麦克风。当手机执行语音命令时,比如苹果iPhone手机中的Siri系统,消除环境噪声至关重要。每部手机中的麦克风数量也呈现增长趋势:2010与2011年中高端智能手机多数使用两个麦克风,而自从苹果在iPhone 5上采用第三个麦克风以实现高清录像之后,三只麦克风很快成为标准配置。

MEMS麦克风同样可能在媒体平板得到广泛使用,预计媒体平板到2016年将成为其第二大应用。尽管苹果首款iPad和三星电子Galaxy Tab等代平板电脑使用驻极体电容麦克风(ECM),但MEMS已开始在第二代平板电脑中得到使用。噪声抑制和语音命令等新的用途,预计将会使平板电脑中使用的麦克风数量增加,将来某些平板电脑中多可能使用四个麦克风。

去年,有半数以上的笔记本电脑使用MEMS麦克风,并且出现在iPhone 4与4S的耳机之中。

厂商青睐MEMS麦克风

价格与性能因素共同促进MEMS麦克风市场增长。虽然MEMS麦克风成本仍然高于ECM,但二者价格之间的差距不断缩小。相对于ECM,MEMS麦克风在可靠性、性能与容易制造方面具有优势。此外,音质与声学特点正在成为让移动产品独具特色的重要因素,诺基亚与苹果等厂商愿意支付较高的溢价,以获得更好的性能,近纷纷转向MEMS麦克风。

例如,苹果代iPad和直到iPhone 3GS的iPhone一直完全使用ECM。但从iPad 2与iPhone 4开始,苹果就完全改用MEMS麦克风了。

苹果与三星电子去年是MEMS麦克风的用户,合计占有MEMS总体出货量的54%,远高于LG电子和摩托罗拉等其它重要用户。

MEMS麦克风的主要供应商是美国Knowles Electronics,尽管去年出货量份额从2011年的74%降至58%,但仍然主宰市场。Knowles Electronics是iPhone中MEMS麦克风的第二供应商,是iPad mini的供应商。

其它重要MEMS麦克风供应商是AAC与歌尔,均为中国厂商,市场排名分别是第二与第三。美国亚德诺半导体排名第四,是iPhone 5中第三只麦克风的供应商——该麦克风是高性能器件,为其带来大笔营业收入。

去年,的四家供应商合计将近占有MEMS出货量的90%,其它出货量由其它七家供应商瓜分,包括排名第五的意大利-法国供应商意法半导体。

中国MEMS麦克风生产商在该领域出现突出,中国智能手机与普通手机生产商充当用户,正在成为该市场的重要推动力量,去年使用了大约2亿个MEMS麦克风。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次