处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Sensory低功耗移动设备语音识别解决方案现面世

Sensory低功耗移动设备语音识别解决方案现面世
来源:新电子 时间:2013-02-28

Sensory公司日前宣布:现可供应Sensory的完全免提语音控制方案(TrulyHandsfree Voice Control)和基于欧胜的超低功耗平台的、用于移动电话音频通道处理的音频监测前端。此次实现的这种前沿性嵌入式软件与DSP技术的结合,为移动设备的语音操作和免提运行(操作)带来了史无前例的性能。

欧胜和Sensory已在欧胜业界的WM5110高清(HD)音频系统级芯片(SoC)、以及欧胜的WM0010和WM0011数字信号处理器(DSP)产品上实现了Sensory的TrulyHandsfree技术。带有先进DSP的WM5110是市场上强大和效率的HD音频处理器之一,能够为包括智能手机和平板电脑在内的便携消费电子设备提供超乎寻常的HD音频性能。WM5110或欧胜的WM0010和WM0011产品,结合Sensory的TrulyHandsfree解决方案,可以用非常小巧的占板面积和低功耗提供快速、精确、可靠及抗噪声性能,并且将对手持设备待机时间的影响降至小,次真正实现了“一直在线,一直聆听”的体验。

语音识别技术和云计算的发展已经使语音用户界面成为当今移动电话中“不可或缺”的功能。然而,所有这些仍然需要一次触摸来激活——这在用户双手均无空闲的情况下似乎难以实现,同时在开车时这很危险并且越来越不合法——或者使用“始终在线,始终聆听”的模式则存在着将设备电池耗尽的风险。现在,欧胜和Sensory拥有一套基于超低功耗的TrulyHandsfree解决方案。

“这种来自欧胜和Sensory的技术代表了一项移动电话使用模式中的语音控制方式的关键性突破,它不需要通过触摸来激活,使其在现实环境中成为一种成功的沟通解决方案。”欧胜微电子公司音频解决方案副总裁Rash Sahota说道。

“Sensory和欧胜在便携设备上创造出了一种无与伦比的超低功耗、高精确度语音识别解决方案。移动电话用户现在可以不必触摸屏幕或耗尽电池的情况下便可以实现语音控制、智能语音搜索及使用语音助理。” Sensory公司工程副总裁Bill Teasley说道。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次