处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

赛普拉斯CapSense®解决方案为Suzuki MR Wagon中的Clarion触摸面板注入强大动力

赛普拉斯CapSense®解决方案为Suzuki MR Wagon中的Clarion触摸面板注入强大动力
来源:21ic 时间:2013-02-27

21ic讯 赛普拉斯半导体公司日前宣布,Clarion Co., Ltd. 已选择赛普拉斯的 CapSense® 触摸感应解决方案来驱动 Suzuki MR Wagon 仪表板中的触摸面板。这款触摸面板集成了主音频控制,可用于音量控制以及频道选择。

采用标准尺寸的电容式触摸面板是 Suzuki MR Wagon 的核心单元,不仅可提供 22 种独立的控制功能,而且还能实现便捷顺畅的触摸感应操作以及时尚流畅的外观。其采用赛普拉斯符合 AEC-Q100 标准的 CY8C21534 CapSense 芯片。AEC-Q100 规范旨在确保相关组件能够满足严格的汽车质量系统(Automotive Quality System)标准要求。

汽车业务部总监 Hassane El Khoury 指出:“能够与 Clarion 合作推出Suzuki MR Wagon 中这款时尚美观、功能强大的触摸面板,我们倍感振奋。这充分凸显了业界各大汽车公司进入触摸操控时代的发展趋势。”

赛普拉斯符合汽车标准的 CapSense 产品可提供 A 级(-40C 到 85C)以及 E级(-40C 到 125C)认证,而业界大多数同类竞争型产品则无法与之媲美。汽车用 CapSense 可实现时尚美观而又功能强大的界面,与机械按钮和触摸滑条相比具有更高的耐用性。此外,业界的可靠性、抗噪性和防水性也能在条件恶劣的汽车工作环境中实现无与伦比的出色性能。CapSense 的接近感应功能可支持长达 25 厘米的检测范围,从而使用户能够通过仅在需要时才激活界面来实现功耗的降低。该器件理想适用于众多应用领域,如音频、导航、AC 控制和照明控制等汽车内饰应用,以及后备箱盖控制和被动式车用遥控门锁 (passive keyless-entry) 按钮等外部应用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次