处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Tensilica和Sensory携手提供语音激活解决方案

Tensilica和Sensory携手提供语音激活解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-02-27

    美国加州SANTA CLARA– February 26, 2013- Tensilica今日宣布,Tensilica和Sensory携手合作提供低功耗的语音激活解决方案,该方案基于Tensilica推出的HiFi Mini DSP (数字信号处理器)IP核和Sensory的TrulyHandsfree™随时倾听的语音激活技术。通过Sensory的低功耗语音识别技术,Tensilica能够在28 nm HPL工艺下将功耗进一步降低至25 µW,也是目前业界可以达到的低功耗。该解决方案是智能手机、平板电脑、家电和汽车电子中语音激活应用的理想选择。


    Tensilica和Sensory将于2月25-28日在西班牙巴塞罗那举办的世界移动大会上联合展出该语音方案,Tensilica的展台号:#6D101。


    Sensory业务发展部副总裁Bernard Brafman表示:“低功耗的语音识别技术极大地延长了电池的寿命。当HiFi DSP检测到语音时,整套TrulyHandsfree 3.0语音触发功能,包括扬声器验证码、用户自定义扬声器验证和识别将被启动。”


    Tensilica移动多媒体市场高级总监Larry Przywara表示:“采用Sensory的TrulyHandsfree技术,我们能够为客户提供低功耗的整套解决方案,在基础检测模式下,平均功耗低于25 µW,该量级的能耗,使得Sensory的语音触发技术在TensilicaHiFi DSP上运行时,仅占整个语音子系统中功耗的很小一部分。”


    Sensory的TrulyHandsfree 3.0技术能够通过调用一个特定用户的记录来设置个性化的用户体验。Sensory扬声器验证技术采用语音生物特征识别和分析来鉴定特定的使用者。Sensory的TrulyHandsfree技术是一套完整的语音激活和识别解决方案,允许用户仅通过他们的语音即可访问设备,而无需在键盘上手动输入四位密码。

    Tensilica的HiFiDSP系列是业界应用广泛的音频/语音DSP,支持100多种经验证的音频/语音软件算法库。目前在全球有超过50家客户授权使用Tensilica的HiFi DSP,Tensilica的HiFi DSP在智能手机、平板电脑、计算机、数字电视、家庭娱乐系统和其他设备中的应用出货已超2亿颗。

    TensilicaHiFi音频/语音系列DSP包括四款处理器。近期推出的超低功耗HiFi Mini DSP,支持“随时倾听”的语音识别功能。HiFi 2和HiFi EP是高性能音频和语音处理的主流产品。HiFi 3为移动无线应用、家庭娱乐和汽车电子进行了额外优化。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次