处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Tensilica与AcousticTechnologies扩展合作为智能手机、平板电脑和其他移动计算设备 提供整套宽带高清语音处理解决方案

Tensilica与AcousticTechnologies扩展合作为智能手机、平板电脑和其他移动计算设备 提供整套宽带高清语音处理解决方案
来源:21ic 时间:2013-02-25

21ic讯 Tensilica日前宣布,与Acoustic Technologies合作,共同为移动市场提供高清语音处理方案,并于2013年2月25-28号在西班牙巴塞罗那世界移动通信大会(6-D101号展台),展示双方在智能手机、平板电脑和移动计算领域的解决方案。为实现先进的多麦克风降噪和全双工免提性能,Acoustic Sound Clear宽带语音处理软件,已针对HiFi系列DSP (数字信号处理)内核进行优化。目前Sound Clear Voice解决方案已应用于多款高端智能手机及其他移动设备和配套产品中。

Tensilica移动多媒体市场高级总监Larry Przywara,表示:“Acoustic的SoundClear语音解决方案,已被的消费电子厂商广泛应用。Acoustic高清语音解决方案,帮助网络运营商和移动设备制造商在其网络传送宽带高清语音,从而确保移动用户获得的通话质量。”

Acoustic Technologies语音处理解决方案已经被顶级的智能手机供应商和世界的网络运营商采用,在手机听筒、免提接听和头戴式耳机的模式下,都可以提供高品质语音性能。HD多麦克风降噪包括Acoustic的InstantAdapt ™功能、动态麦克风均衡和Flex EQ™均衡技术,随时随地提供清晰语音。宽带语音处理提供双倍于窄带的采样率,用以在语音频谱的高频和低频段提供扩展频率响应。在已部署高清语音和VoIP应用的移动网络上,显著改进的语音质量提升了用户体验。声音保真度和语音清晰度的改善,也提高了在噪声环境下的自动语音识别(ASR)的识别率。

Acoustic Technologies首席执行官BobAckmann表示:“智能手机需要顶级的多麦克风降噪和扬声器的性能,HiFiDSP是运行我们先进的高清语音处理解决方案的理想选择。HiFi DSP提供了的DSP性能、低功耗和高品质的开发工具,使得我们能够为客户提供的宽带语音处理解决方案。”

TensilicaHiFi音频/语音DSP是的音频/语音DSP IP内核,已被超过50家客户授权使用,其中包括5家排名前10的半导体制造商和系统设备制造商。HiFi音频DSP支持超过100种音频和语音编解码算法和音频增强算法,同时拥有高性能和低功耗的优势,HiFi音频DSP是Tensilica数据处理器(DPU)产品线的一个重要组成部分,适用于具有挑战性的、计算密集型的SOC设计。

欢迎参观访问Tensilica与Acoustic Technologies在世界移动通信大会6号馆6D101的展台,了解更多用于HiFi的宽频带高清语音处理解决方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次