处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

已获Conax等级安全证书的ST机顶盒解决方案

已获Conax等级安全证书的ST机顶盒解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-20

【导读】意法半导体的Liege系列产品采用40纳米制程,集成性能强化的处理引擎和丰富的片上功能,可简化机顶盒设计,让运营商能够利用低成本的存储器满足市场需求,符合的低能耗目标。

意法半导体宣布其Liege系列(STiH207 及其衍生产品)高成本效益解决方案已获Conax目前等级的安全证书,Conax是的数字电视条件接收解决方案供应商,Conax Contego内容保护平台确保运营商能够向内置意法半导体机顶盒芯片的多台电视及装置安全地传送优质的内容和服务。

随着全球化发展及网络世界的日益发达,盗版和非法媒体共享网站导致内容所有者收入损失的问题越来越严重。作为的机顶盒芯片供应商,意法半导体承诺与数字安全专业公司合作,确保每一个人都可以安全地使用海量的多媒体内容。

Conax合作伙伴战略部副总裁Hans Kwaaitaal表示:“Conax的安全技术结合意法半导体的先进机顶盒平台,为客户在广播、宽带或OTT服务技术领域体验安全的多媒体内容创造了机会。”

意法半导体数字融合事业部副总裁兼统一平台产品部总经理Laurent Remont表示:“通过互联网电视,人们能够在家中体验现今好的互联网和多媒体内容,但内容供应商必须信任整个生态系统。因此通过与数字安全专业公司如Conax合作,可确保我们的先进技术不仅与客户的需求一致,而且还与人们可随时随地获取内容这个发展潮流一致。”

意法半导体芯片产品扩大了厂商研发高清机顶盒、个人摄像机、互联网协议(IP)客户端和可支持互联网络电视服务、信息频道和网络视频(OTT)、游戏、回看电视和社交网络的双模高清机顶盒的机会。这些功能组合让运营商能够羸得更多的用户,提高业务收入,同时帮助零售业者可销售具有更丰富功能的机顶盒产品。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次