处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

方案对比:典型个性的智能家居控制系统方案

方案对比:典型个性的智能家居控制系统方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-18

【导读】KOTI智能家居系统在整体解决方案的大结构上,提供适应各用户类型和各消费阶层的个性化组配,根据用户需要设计方案。这里就两种系统方案给大家做个对比,大家可以就自己实际需求来定位。

下面一起分享一下KOTI智能家居系统个别典型应用方案:

(1)全能家电控制个性方案

大多数人都认为智能家居应专属洋房、别墅这样的高级住宅使用,普通家庭根本无缘享受,然而即将发布上市的产品的全能家电控制系统将完全颠覆智能家居系统在人们心目中的定位。全能家电控制系统是针对普通白领人群个性化设计的一套产品,它能够在普通用户接受的价格范围内提供一套完整的智能家居应用解决方案。

全能家电控制系统是以“全能家电控制器”、“全能家电控制软件”为核心,以及外围被控的家用电器组成,适用于家庭大部分区域场所应用,实现灯光、电动窗帘、智能插座、红外影音设备的智能化控制。

系统通过有线或无线家庭网络组网和RF射频通讯技术,实现对家电设备的无线控制。其系统设备组成相对简单,适合未装修和已装修的家庭。对于已装修家庭,无需增加额外布线,只需更换前端控制设备(如灯光控制器、插座等)即可。

全能家电控制系统定位在大众用户群使用,特别适用在家庭区域性应用,如客厅。

系统给用户带来了实用且丰富的家居智能化控制功能,用户只要打开平板电脑运行“全能家电控制软件”就可实现对灯光、插座、电动窗帘、家用电器等设备的无线控制,提升控制乐趣,乐享“舒适生活,随心掌控”的惬意。满足白领家庭和对数码科技感兴趣人群对智能家居系统的需求。

全能家电控制系统除了能够实现上述的各种家电设备的无线控制还具有实用的日程管理功能。

全能家电控制系统是KOTI智能家居为了更好地适应智能家居大众化市场,它让智能家居走进千万普通百姓家,为家庭提供功能实用、价格合理的智能家居应用解决方案,同时让更多的人享受到科技发展所带来的智能盛宴。

(2)本地遥控器控制方案

智能照明、窗帘、家电控制系统是采用KOTI智能灯光控制器、智能窗帘控制器、电动窗帘、空调控制器、智能插座、影音红外控制器、以及遥控器结合起来对灯光照明、窗帘、家电以及影音进行控制的控制系统。系统采用无线的方式控制灯光的开和关,调节灯光的亮度,窗帘的开合,控制电器、空调、电视等家电,实现各种灯光、窗帘、家电、情景的变换,一键式让所有灯窗家电到位。让您享受轻松、愉悦的生活。

此方案适用在功能需求简单、操作简易的区域,如客房、老人房、家庭厅等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次