处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NXP推基于智能家庭应用的无线MCU解决方案

NXP推基于智能家庭应用的无线MCU解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-17

【导读】NXP推出JN516x系列无线微控制器(MCU)等。对智能照明、住宅自动化和能源管理应用而言,JN516x无线微控制器系列汇集价格/性能、片上存储器和超低功耗及软件堆叠选择的组合。

恩智浦半导体(NXP)推出针对物联网的JN516x系列无线微控制器(MCU)以及可简化ZigBee、JenNet-IP和其他IEEE 802.15.4应用商业开发的全新评估套件。

恩智浦在2013年国际消费电子展(CES)上展示其超低功耗、高性能的无线微控制器。使用恩智浦无线微控制器的众多智慧住宅和能源产品之一是Cherry的无线电能采集开关,其毋须电池即可工作,并可用于需要通断开关的任何住宅应用。

JN516x-EK001评估套件提供产品设计所需的所有硬件和软件套件,并包含基于JenNet-IP的智能照明系统等多个展示、使用ZigBee Smart Energy的多个电能计量应用、ZigBee Light Link以及RF4CE控制系统。

恩智浦智能住宅和能源产品线总经理Marcel Walgering表示,对智能照明、住宅自动化和能源管理应用而言,JN516x无线微控制器系列汇集价格/性能、片上存储器和超低功耗及软件堆叠选择的组合。恩智浦推出的开发套件及在消费电子展上的展示,突出JN51xx平台将物联网引入住宅的创新而实际的方法。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次