处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

首款用于家庭网真和智能电视的超宽带音频芯片解决方案

首款用于家庭网真和智能电视的超宽带音频芯片解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-05

【导读】科胜讯系统公司推出的(SoC)CX20708,具有提供舒爽、清晰、完全双向、低延迟音频体验的SWB语音处理算法特性。这种全新的单芯片针对家庭网真系统和语音识别而设计,是理想的适用于下一代智能电视和视频游戏控制台的解决方案。

科胜讯系统公司推出全球块超宽带(SWB)语音输入处理器系统级芯片(SoC)CX20708。这种全新的单芯片针对家庭网真系统和语音识别而设计,是理想的适用于下一代智能电视和视频游戏控制台的解决方案。

这种高度集成的芯片具有提供舒爽、清晰、完全双向、低延迟音频体验的SWB语音处理算法特性。此外,CX20708是获得了“Skype电视认证”的音频组件,这种新型芯片符合Skype严格的性能和质量规范,包括对自然语音和距离为5米的远距离语音拾取的高语音---噪音比和平均评价得分。

对于正在引入语音交互作为一种可行的人机界面要求的智能电视和其他方面的应用来讲,体验质量(QoE)对一个产品的成功举足轻重。凭借其地位和专有的语音处理技术,科胜讯开发了CX20708,帮助原始设备制造商(OEMs)克服来自将语音输入功能整合至现代居室电子设备之中的声学、机械和电气技术方面的挑战。

In-Stat公司近的一份题目为“网络"智能"化CE设备的全球市场”的报告表明,预计智能电视的发展和使用在未来的5年将会迅速激增。其结果是,网络智能化CE设备的出货量预计将会增长6倍,2014年安装的装置将超过2.3亿台。该公司同时预计2015年智能电视(支持在线应用)的出货量将超过全球所有网络智能化CE设备出货量的50%。

科胜讯系统公司总裁兼首席执行官 Sailesh Chittipeddi 博士说:“我们正在密切关注着电视和通讯设备融合方面的发展情况,并扩展我们的音频专业技术,以满足世界范围内的智能电视日益增长的需求。我们在超宽带方面的专有语音处理算法为我们的客户提供了可全面提高用户体验的精确音频解决方案,令我们非常高兴地是,我们的音频解决方案已经获得了盖有 Skype 电视认证批准印章的证书。”

CX20708 SoC 是一块高集成芯片,它具有高保真 16 位 ADC、麦克风前级放大器、异步采样率转换器、同步缓冲区等特点,它是科胜讯获奖的数字信号处理器

主要性能包括:

● I2S / USB接口 -- 在高清摄像头模块之中、电视或机顶盒的内部完美的实现了一体化;

● 集成的 SWB 语音处理 -- 确保性能的语音质量;

● 远距离现场拾音话筒和波束的形成--远距离免提电话和语音识别功能与2个麦克风阵列系统的性能一起得到使用;

● 集成化的麦克风前级放大器、ADC 和 DSP -- 单芯片语音输入;

● 子带声学回音消除 -- 可进行完全的双向语音识别。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22007次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15873次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15829次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14012次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11688次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9287次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9074次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8989次