处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

博通公司推出业界首款DVB-T2系统级单芯片解决方案

博通公司推出业界首款DVB-T2系统级单芯片解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-02-04

北京,2013年2月4日 - 全球有线和无线通信半导体创新解决方案的 博通 (Broadcom)公司(Nasdaq:BRCM)近期发布了业内首款高度集成的 DVB-T2 系统级 单芯片 (SoC)解决方案。 新品BCM7563集成了DVB-T2调谐器、解调器、CPU以及高清音频视频和图形后端,以满足数字地面电视(DTT)市场不断增长的需求。此款新品在上周举办的莫斯科CSTB展上首次亮相。欲了解更多详情,请访问Broadcom.com。

目前市场上主流的DVB-T2芯片大多采用三芯片方案,BCM7563的出现极大地丰富了市场选择,为设备制造商提供了易于制造、低复杂度的解决方案。此外,它还方便了运营商的升级服务,从单向广播升级至数字视频录像(DVR)以及未来双向互动式IP服务如HbbTV、视频点播(VoD)以及网络购物等。

“BCM7563的推出实现了博通对于数字地面电视从标清向高清过渡的承诺。”博通公司宽带通信集团执行副总裁兼总经理Dan Marotta先生表示,“通过实现程度的系统集成,我们的解决方案显著降低了DVB-T2的建设成本和复杂度,推动其走向大规模市场应用。”

“目前,俄罗斯正在积极建设DVB-T2多路复用广播电视系统。截至2012年底,首个DVB-T2系统已部分取代了DVB-T,覆盖俄罗斯70%以上的家庭。到2015年,俄罗斯计划建成三个多路复用广播电视系统,家庭用户覆盖率将高达98%。”ABI Research业务总监Sam Rosen说道, “俄罗斯目前拥有数量庞大的电视机,能够接收DVB-T2信号,为机顶盒推广创造了巨大的商机。”

主要功能:
• 支持DVB-T、T2以及T2 Lite标准
• 高性能H.264,1080p60硬件视频解码器,可支持多视图编解码(MVC)
• 灵活的多媒体解码引擎,支持广泛的音频和网络视频格式
• 额外的调谐器、USB和SDIO端口,可用于DVR和时移缓冲应用
• 完整的IP数据流处理能力和集成以太网PHY,能够适应包括HbbTV在内的混合式应用
• 高性能应用处理器外加专门的DVB-T2数据采集处理器
• 具有高清和标清视频转换功能的高清图形处理器
• 高速DDR3存储接口
• 博通Artemis软件栈,可支持线性及高级混合电视内容及服务
• 业内的条件接收系统和先进的数字版权管理支持









供货:
BCM7563芯片目前正在试样,并在2013 CSTB博通展位上正式亮相。BCM7563芯片拥有15x15mm2及19x19mm2两种封装尺寸。

如需了解更多关于博通公司的消息,请浏览我们的新闻中心或阅读B-Connected博客,也可浏览Facebook、Twitter或新浪微博,还可订阅我们的RSS Feed,以了解我们的动态。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16465次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16013次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9225次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次