处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

业界低价位的USB 2.0信号质量测试解决方案

业界低价位的USB 2.0信号质量测试解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-02-04

【导读】业内低价位的 USB 2.0 信号质量测试选件,适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器,支持低速、全速和高速的 USB2.0 应用。其采用的是官方USB-IF 算法,可生成HTML 合格/不合格报告,包括眼图模板测试、抖动分析、数据包结束比特宽、信令速率、边沿单调性和上升/下降时间。

安捷伦科技日前宣布推出业内低价位的 USB 2.0 信号质量测试选件。适用于 InfiniiVision 4000 X 系列示波器,支持低速、全速和高速的 USB2.0 应用。USB2.0 接口目前已广泛用于计算机和嵌入式电子产品中。

长期以来,示波器一直是电气工程师验证USB2.0设计信号完整性的主要工具。在 Agilent InfiniiVision 4000 X 系列示波器上安装新的 DSOX4USBSQ 信号质量测试选件后,您可以根据USB-IF标准来快速验证 USB 的信号质量,不管它是集线器、主机还是器件。

嵌入式电子产品工程师一般不会进行正式的 USB-IF认证测试,因为非个人电脑(PC)产品通常不需要USB-IF 认证。但是,为了确保可靠性,嵌入式系统设计人员经常会根据USB-IF标准测试设计的物理层,以作为一项“实际验证测试”,在投产前确保设计的信号质量符合标准。安捷伦新发布的 USB 2.0 信号质量测试选件提供了一个低价位的测试解决方案。

在传统计算机/外设行业,工程师通常必须执行USB-IF物理层认证和测试。但是,小型公司可能无法承担全套高性能测试设备的成本,因而面临着预先一致性物理层测试挑战。借助Agilent USB 2.0 信号质量测试选件和InfiniiVision 4000 X系列示波器,工程师可以获得一个经济的解决方案,以执行重要的信号质量物理层测试,确保终产品可以通过 USB-IF 工作组的认证测试。

USB 2.0 信号质量测试选件采用的是官方USB-IF 算法,可生成HTML 合格/不合格报告,包括眼图模板测试、抖动分析、数据包结束比特宽、信令速率、边沿单调性和上升/下降时间。

关于安捷伦科技

安捷伦科技公司(NYSE:A)是的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术。公司拥有 20,500 名员工,遍布全球 100 多个国家和地区,为客户提供卓越服务。在 2012 财年,安捷伦收入达 69 亿美元。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次