处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Silicon Labs在DistribuTECH智能电网大会展示高级计量无线解决方案

Silicon Labs在DistribuTECH智能电网大会展示高级计量无线解决方案
来源:21ic 时间:2013-01-28

21ic讯 Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)将在1月29-31日美国加利福尼亚州圣地亚哥举行的DistribuTECH智能电网大会展示针对高级计量基础设施(AMI)的无线解决方案。Silicon Labs的混合信号产品包括无线射频、超低功耗8位单片机(MCU)、32位Precision32™ MCU和数字隔离器等,可以在智能电表的通信、传感、校准、定时、处理、安全和可靠性等环节给予有力帮助。Silicon Labs将在DistribuTECH 3433展位重点展示其Ember® ZigBee® SoC和EZRadioPRO® sub-GHz无线收发器,以及易用的无线开发工具。

根据近来自IHS的市场研究报告指出,当前全球智能电表的安装量不到电表安装总量14亿的18%,预计到2016年底智能电表的安装量将增长一倍。此外,IHS预测全球智能电表的出货量将在2015年激增,智能电表项目已经在欧洲和发展中经济体开始启动,而且中国是智能电表重要的市场。

Silicon Labs是AMI应用领域中的无线技术供应商,相关应用包括无线家庭局域网(HAN),连接温控器和其他室内系统到电表或网关;以及邻域网(NAN),把成千上万个电表的数据汇聚并回传给公用设施供应商。Silicon Labs 的Ember ZigBee产品和sub-GHz产品为来自AMI业内厂商的智能电表提供无线连接解决方案,这些厂商包括Landis+Gyr、Elster、Itron、Robulink和Holley Metering等。

Silicon Labs副总裁兼嵌入式系统产品总经理Diwakar Vishakhadatta表示:“DistribuTECH提供了一个重点展示的机会,藉此我们将向智能电网领域重要厂商分享无线解决方案和智能电表应用专业知识。从硅芯片到软件,我们为智能电表制造商提供完整的解决方案,帮助其降低AMI应用的成本和复杂度。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18144次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16015次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
9 DS1337U+ 0.28MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次