处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Altera面28-nm技术及强大解决方案

Altera面28-nm技术及强大解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-23

 

【导读】Altera公司在北京演示目前业界面的28-nm FPGA器件系列产品所提供的灵活性与性能,Altera 28-nm FPGA 产品系列能够让设计师实现更低成本、更高效能、更低能耗,为客户提供差异化的解决方案。

 

Altera 在 2012 年取得一系列突破,进一步加强在 28-nm 领域的地位,彰显无可比拟的性能、创新和生产优势。Altera公司在北京演示目前业界面的28-nm FPGA器件系列产品所提供的灵活性与性能,其中包括 Stratix  V, Arria  V , Cyclone  V, SoC FPGA,以及 OpenCL 演示。来自中国主要行业媒体现场体验 Altera 28-nm FPGA 产品系列如何帮助设计师实现更低成本、更高效能、更低能耗,为客户提供差异化的解决方案。

Altera 通过以下演示,继续引领 28-nm FPGA 技术:

•Stratix V GT收发器信号完整性(SI)开发套件

 业界集成28Gb/s收发器的量产FPGA
 可与 CFP2 光模块实现互操作,从而支持实现下一代100-Gbps 网络

•Stratix V GX收发器信号完整性(SI)开发套件

 支持14.1Gbps背板的收发器
 为电信号兼容性测试和互操作性分析提供了平台

•Arria V GX 入门套件 和Arria V GX/GT/GZ FPGA 开发套件 

 提供了全面的设计环境,包括立即开发低成本 FPGA 应用所需要的全部硬件和软件,确保了产品的性能和功耗
 提供带宽,低的总功耗来满足远程射频单元、10G/40G线路卡以及广播演播设备等中端应用

•具有 PCIe 和DDR3 增强IP的 Cyclone V GX/GT开发套件

 具有预验证 IP,可帮助终用户加速系统开发,减少更多逻辑单元
 采用Avalon Memory Mapped架构,自动生成 PCIE TLP编/解码逻辑,极大地缩短工程开发时间

•低功耗、低成本Cyclone V SoC FPGA 开发套件 

 支持32 位纠错码(ECC),保证整个嵌入式系统的数据完整性
 面向产品应用包括无线通信、工业、视频监控、汽车和医疗设备市场等等市场

•FPGA业界首款软件开发套件支持 OpenCL 开发环境 

 开放计算语言(OpenCL™)编程模型与Altera的并行FPGA体系结构相结合,提高异构平台的并行处理能力。
 满足很多市场领域对通过并行软件编程来提高性能、加速产品面市的需求,包括计算机和存储、军事、医疗和广播等市场

Altera 公司国际市场部总监李俭先生 (Jeff Li) 表示:“客户总是希望实现尽早批量生产,以提高市场接受度和营业额。Altera 致力于 28-nm FPGA 的全线生产,并配合定制化的工艺技术、架构、收发器技术,能够帮助我们的客户更快地以优化的成本、性能、更低的能耗进行生产。我们有信心继续以的技术优势,帮助客户在市场取得成功,特别是工业、汽车、计算机、存储、广电等市场。”

Altera 2012 年在 28-nm 方面的重要里程碑包括:

9 月业界首次开始成品发售 28-nm FPGA 系列所有三种产品,包括Stratix  V、Arria V和 Cyclone  V 器件,进一步加强在 28-nm 领域的领导地位;

3 月,开始交付业界款高性能 28-nm Stratix  V FPGA,率先在众多的应用中实现了创新,其中包括 28Gb/s收发器、精度可调DSP模块、PCIe Gen 3、协议实现配置(CvP)等;

12 月,首次发售 28 nm SoC 器件,在一片器件中同时实现了双核 ARM  Cortex-A9 处理器系统和 FPGA 逻辑,彰显在 SoC FPGA 架构方面的领导地位,联合 ARM开发业界首款适合 FPGA 的嵌入式软件开发工具包 —— Altera版 ARM DS-5,实现了Altera SoC器件的FPGA自适应调试功能;

11 月,宣布业界首款支持 FPGA 的 OpenCL 工具——进一步加速了 FPGA 在异构系统中的应用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22043次
2 1N4001 0.19MB 17908次
3 DAC1220E 0.95MB 15908次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15865次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14048次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11723次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9303次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9089次
9 DS1337U+ 0.28MB 9073次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8992次