处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

【整合】LED照明行业八大新技术方案

【整合】LED照明行业八大新技术方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-23

【导读】随着科学技术的发展,照明光源从白炽灯、荧光灯、HID向第四代绿色新能源LED发展,这其中不仅发光原理发生改变,而且照明光源更加趋于节能、环保、绿色。本文就回顾照明行业里,整合出八大LED新技术。

1、日本开发新型高效深紫外线杀菌LED灯  

日本宣布他们成功研发出了一种新型高效的深紫外线杀菌LED灯,和传统的低压水银灯相比,具有体积小、省电、环保、寿命长等优势。在医疗和食品领域,经常使用低压水银灯杀菌,但是由于水银容易对环境造成危害,所以研究人员一直希望找到性能优良的环保替代品。深紫外线是一种波长比较短的紫外线,杀灭细菌和病毒的效率比较高。

2、夏普推出具净化能力、可调色节电LED灯

日前,夏普在日本发布了可以自动释放负离子净化空气的可调色节电LED灯“樱色Premium”。樱色Premium搭载了两个释放负离子的离子生成单元,开启后会自动从天花板有上而下向房间中输送负离子,就算是关掉灯负离子释放也会继续进行,可以无时无刻进化室内空气。吹出负离子的送风口会和吸入的空气形成环流,采用夏普的薄型设计,噪音很小,并且难以积累灰尘。

另外,樱色Premium LED灯还有可以自动调光调色的“节能樱花PLUS”功能。在早上太阳徐徐升起的时候,灯泡就会自动变成明亮的冷色调。傍晚又或是夜晚则会自动变身为暖色调。而在就寝前调节到樱花色系会促进用户睡眠。颜色的改变会根据光线变化自动进行,无需用户干预。

3、多伦多大学研发出‘12瓦可等效100瓦’高效LED灯  

LED灯拥有节能、长寿的特点,但是其亮度还远远达不到100 瓦白炽灯散发出来的亮度,并且随着亮度的增加,LED灯发热折寿的问题也会出现。不过,近日,多伦多大学的三个校友联合一起,研发出既能提高LED灯亮度,还能有效控制LED灯发热量的可行性解决方案。

该方案其实是一个经过特殊设计的电灯,名为NanoLight ,造型类似经典的100W 灯泡,其表面上覆盖有一层导电电路板,并且均匀地分布了一定数量的LED灯,从而可以大范围地提供照明和增加亮度。

4、全球首创:36伏照明产品河源诞生     

经过多年攻关, 一种全球首创的更安全、更节能、更环保的照明产品——“36伏LED照明系统”近日在河源研制成功并批量生产,其发明人为连平县元善镇中心小学老师刘东兴领衔的一个科研团队。据悉,“36伏LED照明系统”由“交流220伏变直流36伏”的安全节能开关和36伏LED照明灯具两部分组成。这项发明一大优点是使用者不会产生触电危害。不产生触电危害的关键在安全开关上。单这个发明,就已申请18项国家专利和实用新型专利。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次