处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

QNX推出QNX CAR 2.0应用平台及开发平台

QNX推出QNX CAR 2.0应用平台及开发平台
来源:互联网 时间:2013-01-22

    QNX软件系统有限公司今日宣布推出QNX CAR 2.0应用平台及相关的的工具环境—QNX CAR 2.0开发平台,并已开始向汽车制造商供货。

    QNX CAR 2.0应用平台支持极其丰富的预集成技术,它们来自QNX软件系统公司和数十家生态系统合作伙伴。该预集成平台基于已在上百万辆汽车上得到验证的操作系统而建,令汽车客户如虎添翼,可以大大缩短创建互联、尖端信息娱乐系统所需的时间。
 
    QNX软件系统有限公司的汽车产品市场经理Andy Gryc表示:“车载信息娱乐系统设计周期长达数年的时代一去不复返,现在,我们的客户希望以与手机更新同步的速度进行产品开发。例如,在行业标准为3年的情况下,我们帮助客户将开发周期缩短至14个月,这是一个极大的提高。同时,我们的平台通过HTML5框架简化了智能手机的集成,保证车载应用程序和内容的及时更新,从而延长了信息娱乐系统的使用寿命。”
 
    为了帮助移动开发人员和汽车制造商协同工作,QNX软件系统公司还计划在2013年年中发布针对QNX CAR应用平台的HTML5 SDK。HTML5是适用于几乎所有主要移动平台的应用环境。移动开发人员可以利用SDK中的专门应用编程接口来访问汽车设备和硬件。SDK还将提供一个模拟器,可以让开发人员快速查看他们的应用程序在汽车内如何展现及发挥功能。
 
    QNX软件系统公司还发布了QNX CAR 2.0开发平台,客户可以利用该工具创建、修改、调试和测试QNX CAR应用平台的客户端版本。
 
    Andy Gryc表示:“近一年来,美国,德国,日本,中国的汽车企业都已纷纷采用QNX CAR 2.0应用平台。我们很高兴看到客户通过早期试用计划,提早获得该产品,并利用该平台开发其新一代产品。”
 
    QNX软件系统公司已为全球数以百万计的车载系统进行了软件技术授权,包括数字仪表盘、免提系统、多媒体主机配件、连接模块和3D导航系统。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次