处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

【图集】LED台灯设计独特 让你的“小窝”更温馨

【图集】LED台灯设计独特 让你的“小窝”更温馨
来源:我爱方案网 时间:2013-01-21

【导读】下文主要是收集了一些与众不同的LED台灯设计图片,这些可爱的温馨浪漫的LED设计让你的小窝更加的独特迷人。

绿色植物的实用型LED台灯

越来越多的植物造型出现在LED台灯的设计中,下面带来的名为恐龙的绿色台灯在纽约国际设计周展示过,顶端的LED灯像发芽长出的叶子,周围使用了独特的反光材料,能有效增加光的亮度,灯具颈部还可以随意弯曲,满足不同需求的照明角度。使用类似毛毡质感的循环利用材料,整灯外观简洁、风格清新,底座上的圆筒设计非常实用,平时还可以用来放置笔和办公小物件,如果愿意还可以在里面放上小盆栽,给办公桌书桌上带来充满健康、活力象征的绿色,不仅方便实用,装饰效果也很棒。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次