处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

新成立的CONCEPT设计中心将提供高性能的定制IGBT驱动器解决方案

新成立的CONCEPT设计中心将提供高性能的定制IGBT驱动器解决方案
来源:EEWORLD 时间:2013-01-21

瑞士比尔(BIEL) – 2013年1月14日讯 – Power Integrations旗下子公司IGBT驱动器制造商CT-Concept Technologie AG已在德国Ense开设一家新的设计中心。该设计中心将基于其驱动核开发半定制门极驱动设计,并利用CONCEPT的SCALE-2®平台为大型项目研发和量身定制驱动器。

SCALE-2®芯片组具有极高的集成度,可减少元件数,从而实现高可靠性。其包括直接并联和动态高级有源箝位(DA2C)在内的诸多先进特性,可通过在IGBT模块并联使用时要求更小的降额来降低系统成本。

新设计中心已配备专业设计师团队,可满足高功率系统开发商对创新技术的需求或开发时间有限时的需求。CONCEPT总裁Wolfgang Ademmer表示:“包括开关频率提高和多级拓扑结构在内的诸多新设计的挑战,加上新材料的使用,让我们的客户在短时间内开发出先进的解决方案时面临着越来越大的竞争压力。我们可以提供适当的技术与定制化的支持服务,帮助您完成难度的设计任务。当然,新的设计中心将使我们能够与客户建立更为密切的合作关系,以便我们为他们未来产品的各项需求提供更好的支持。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次