处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

适用于洗碗机的高效率电源的设计方案

适用于洗碗机的高效率电源的设计方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-17

【导读】普通洗碗机主要包含四个模块:用户接口、电机控制、系统管理和连接。无论哪一个模块,都需要合适的半导体器件。本方案采用的是NXP提供的Cortex-M系列产品,覆盖了所有应用需求。

恩智浦提供完整的ZigBee解决方案,这些解决方案集成MCU和ZigBee收发器,具有业界低的休眠功耗和多个软件堆栈。此外,我们的各种SMPS解决方案支持降压/升压或反激式拓扑结构,待机功耗低至10 mW,提供高效率和有竞争力的BOM。

恩智浦先进的三端双向可控硅提供片内保护和出色的抗噪能力,可以避免误触发。Cortex-M系列覆盖了所有应用需求,能够应对诸如下列的设计挑战:

复杂的电器程序;
三端双向可控硅直连GPIO ;
先进的TFT驱动(并行或RGB);
通过集成1% IRC等高性能模拟模块降低系统成本。

为了改善客户与电器的交互体验,我们的显示驱动器支持广泛的显示器类型,适合许多白色家电应用。为了确保交互可靠以及整个用户接口保持低功耗,我们的容性触摸IC提供已获专利的软件算法,支持自校准,工作功耗非常低(6uA以下)。

功能框图

主要特性和优势:

低待机功耗和高效率电源设计;
电源测量和连接 ;
电器程序管理和电路板通信 ;
各种用户接口拓扑结构,从LED到TFT驱动 ;
电机控制解决方案 。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9447次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9139次