处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于高效光源LED灯原理方案解析

基于高效光源LED灯原理方案解析
来源:我爱方案网 时间:2013-01-14

【导读】节能、绿色是当今的主流,本文介绍的高效光源LED灯就是基于自萤火虫内部锯齿状鳞屑的原理来研发的。LED灯上由光敏材料组成的一层涂层模拟了萤火虫这些鳞屑的功能,不仅改善了能效而且减少了光照所需要的能量。

这种更高效光源的灵感来自于自萤火虫内部锯齿状鳞屑的发现,这种鳞屑增强了这种生物的发光效果。这种LED灯上的一层覆盖物模拟了这种鳞屑的功能,而且减少了LED灯所需要的能量。

LED灯上的光敏材料涂层模拟了萤火虫鳞屑的功能,改善了能效而且减少了光照所需要的能量。

LED灯上由光敏材料组成的一层涂层模拟了萤火虫这些鳞屑的功能,不仅改善了能效而且减少了光照所需要的能量。安尼克-贝说道:“我们参考了工厂屋顶边缘的结构,因为鳞屑的顶部凸出而且有一点倾斜,有点像工厂的屋顶。”此外还有一种额外的好处,这种能效提升的涂层能够应用于目前的LED灯。

比利时那慕尔大学的一位哲学博士安尼克-贝说道:“这项研究重要的方向是它表明了我们通过仔细观察大自然能够学到多少东西。”在萤火虫中,一定量的光线被它外壳的角质层反射回到灯笼中去。但是在一些萤火虫中,这种反射能够因为锯齿状鳞屑的排列而减少,这就意味着有更多的光线溢出而且让萤火虫看起来更加明亮。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次