处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于电力系统自动化控制的PCC系统解决方案

基于电力系统自动化控制的PCC系统解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-14

【导读】如今电力系统自动化发展的方向是开放式系统,而PCC与微机的发展相互渗透,它已是一种可提供诸多功能、成熟的用户应用控制系统,而不是一种简单的逻辑控制器,它已被开发出更多的接口与其它控制设备进行通信,生成报告,多任务调度,可诊断自身故障及机器故障。它的多方面优势注定了PCC应用会为电厂全面提高管理水平和经济效益提供广阔的前景,是一种值得推广的可行性方案。

PCC(ProgrammableComputerController)是一种可编程计算机控制器,它是专为在工业环境下应用而设计的工业计算机,采用“面向用户的指令”,因此编程方便;它直接应用于工业环境,具有更强的抗干扰能力、更高的可靠性、广泛的适应能力和应用范围;大容量的存储能力、标准通信接口,基于过程总线的系统互联、高级语言开发和运行环境,自诊断能力,都使得PCC在电力系统的应用具备了出色的友好“平台”。

PCC系统CPU的特点

继承了PLC与微机技术的PCC技术形成代自动化软硬件平台结构,采用32位CISC和RISC的CPU,多处理器结构。图1为本系统所用的CPU模块结构。图中除了主CPU外,I/O–Processor即I/O处理器主要负责独立于CPU的数据传输工作。DPR-Controller即双向口控制器主要负责网络及系统的管理。一个模块上的3个处理器,既相互独立,又相互关联(通过DPR),从而使主CPU的资源得到了合理使用,同时又限度地提高了整个系统的速度。

图1 CPU模块结构

PCC在发电厂监控中的应用方案

以某热电厂机组设备改造为例,介绍应用PCC实现的智能分布式数据采集与监控系统。该热电厂有大小机组7台,装机容量194MW,现准备对主要的4~5号机及整个电气系统进行监控系统改造。

1、方案的原则

系统按分布式结构设计,采用开放系统、分层控制等先进的计算机设计思想,将计算机技术、通信和网络技术、数据库技术、图形和图像技术、多媒体技术、数据采集和自动控制技术有机地结合在一起,技术成熟,运行经验丰富,能够满足近期的功能要求和远期的发展需要。整个设计遵照国际90年代IEC1000系列标准,满足ISO9001国际标准。

(1)整个系统分为5个采集控制站,计有4号机组监控、5号机组监控、35kV出线监控、同期控制、01/1~3号机/6kV监控。两个操作员工作站。
(2)通过计算机对励磁调节器(KFD)、发电机有功进行遥调。在4、5号机控制屏上设有手操有功调节和KFD无功调节及与汽机联系指挥信号。
(3)不含同期点的出线,原控制回路取消,采用计算机控制。含有同期点的出线,应用成熟的计算机同期装置,采用计算机控制。
(4)事故音响,预告信号原回路取消,功能由计算机系统实现。
(5)厂用电BZT功能由计算机实现,对4、5号机强行励磁及主变风扇启动控制均由计算机来进行判别控制。

2、方案的系统结构

系统的网络结构系统配置如图2所示。

图2 系统配置框图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次