处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

PF大于0.95可调光A19灯具的10W LED驱动方案

PF大于0.95可调光A19灯具的10W LED驱动方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-14

【导读】PI 刚刚发布了适用于可调光 A19 灯具的新型10 W方案,新方案的特色包括︰Single-stage 功率因子修正 (PFC) 与精准定电流 (CC) 输出;高度节能,在 120 VAC 输入条件下效率大于 85%;120 VAC 时 PF 超过 0.95等。

方案特点

Single-stage 功率因子修正 (PFC) 与精准定电流 (CC) 输出
所需组件极少且 PCB 占位面积小的低成本解决方案
高度节能,在 120 VAC 输入条件下效率大于 85%
快速启动 (小于 150 ms) – 无可感延迟
120 VAC 时 PF 超过 0.95
 

方案详情

【上】可调光A19灯具的新型10WP LED驱动方案 ://www.52solution.com/data/datainfo/id/6805

【下】可调光A19灯具的新型10WP LED驱动方案 ://www.52solution.com/data/datainfo/id/6806


 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次