处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

用无线LAN和移动终端控制LED照明的系统方案

用无线LAN和移动终端控制LED照明的系统方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-12

【导读】随着LED的普及,对照明器具进行节能管理的系统也相继问世。通过对照明器具逐个进行调光,节电可达70~80%。为了给办公室节省点电,下面有一个具体方案:在每个荧光灯型LED灯中内置小型电源电路和无线通信模块,由此就可经由无线LAN,通过个人电脑和“iPhone”进行 开关 及调光的设定。

如果将办公室的荧光灯照明全部更换成LED,可节电40~50%左右。在此基础之上,如果再使用“独立控制系统”,对明亮的窗边、过道及多空位场所等的照明进行优化调光,则可节能70%以上。这种系统之前就存在,但由于需要布线施工等,因此易用性较差。而近的方案利用无线LAN和移动终端进行控制,以易用性高及成本低为两大卖点。

使用无线LAN(Wi-Fi)对办公室及店铺的LED照明逐个进行控制的系统,具体方法是,在每个荧光灯型LED灯中内置小型电源电路和无线通信模块,由此就可经由无线LAN,通过个人电脑和“iPhone”进行开关及调光的设定。其特点在于照明管理系统利用了云服务,向用户免费开放。用户可自行设定各照明器具的分组、功耗的可视化、开关、调光及定时预约等。

理光公司也在研究同样的系统。目前正在开发在该公司带电源电路的荧光灯型LED灯“CLARTE”中嵌入无线模块的系统。可直接利用原有的荧光灯照明器具,通过个人电脑及平板终端进行无线控制。此外,岩崎电气公司也发布了工厂及体育馆等使用的大型LED照明无线控制系统。

这些节电系统并非于LED照明用途。美国调光器厂商路创电子公司(Lutron Electronics)的无线调光系统就对照明器具没有任何限制。目前已在2008年竣工的美国纽约时报社的新办公楼中得到采用,实现了70%左右的节电效果,每年可削减31万美元的经费。该办公楼未采用LED照明,在全部采用荧光灯照明的情况下取得了上述效果。

路创电子的产品能以低功耗对荧光灯进行无闪烁的稳定调光,已在酒店及美术馆得到广泛应用。该公司的系统利用特定小功率无线遥控器控制对多个荧光灯器具进行调光的控制器。用户可使用“iPad”等自行进行照明器具的分组,以及照度 传感器 和人感传感器的设定。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14010次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9069次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次