处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

实现无缝的移动云打印mPrint Wi-Fi模块解决方案

实现无缝的移动云打印mPrint Wi-Fi模块解决方案
来源:我爱方案网 时间:2013-01-12

【导读】现在消费者无法通过移动设备使用现有打印设备进行打印的问题可以解决了,mPrint模块能够通过智能移动设备、在现有打印机上方便快捷地打印内容。实现了快速、简便、经济实惠地打印。

Marvell在CES上推出mPrint Wi-Fi模块。mPrint模块是一款低成本、插入式适配器,使消费者能给任何打印机增加丰富的无线互连和移动打印功能。今天,通过智能移动设备访问云内容的需求呈现显著增长的态势,但消费者无法通过移动设备使用现有打印设备进行打印。mPrint模块使消费者能通过智能移动设备、在现有打印机上方便快捷地打印内容,从而减少了浪费,并延长了现有打印机和耗材上的投资使用。

目前绝大多数打印机是在Wi-Fi技术出现之前的产品,不支持飞速演进的移动设备打印标准。mPrint模块通过所提供的USB直通模式,支持传统计算硬件,例如笔记本电脑和台式机。基于iOS、安卓和Windows的移动设备通过Wi-Fi连接到该模块,从而使用户能简便地打印移动设备上的内容。

mPrint模块的特性包括:

Marvell Avastar  88W8782单芯片系统(SoC):该系统是一款高集成度、低功耗芯片,采用了802.11无线射频、基带、MAC、CPU、存储器、主机接口和隐式TX波束成形技术。
Marvell 88PA6110低成本打印机SoC : 该芯片包含一个600MHz ARM Cortex-R4 CPU以及其他集成功能,极具低物料成本效应。
Marvell mPrint平台 : 集成Wi-Fi CERTIFIED Wi-Fi Direct技术。

mPrint模块扩展了Marvell的mPrint平台,与不断演进的移动打印标准和打印机平台是向前兼容的。mPrint模块将通过参与Marvell mPrint驱动器集成计划(mPrint Driver Integration Program)的 OEM 厂商供货,从而可确保该平台支持流行的消费类打印机品牌,mPrint模块还将通过托管式服务提供商供货。

Marvell公司联合创始人戴伟立(Weili Dai)女士表示:“我相信,凭借新的mPrint模块,Marvell公司将彻底改变移动云打印行业的面貌。mPrint模块能为今天关注‘智能技术’的精明的消费者提供无缝的移动云打印体验,可立刻使数十亿台传统打印机重获新生,现在,消费者可以在任何地方通过智能移动设备,快速、简便、经济实惠地打印各种内容,从照片、电影票到演示文稿等。我们工程师的真知灼见,勇于创新,为加速数字生活方式这个新时代的来临奉献一己之力,这令我倍感自豪。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22232次
2 1N4001 0.19MB 18142次
3 DAC1220E 0.95MB 16466次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16014次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14198次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11877次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9448次
8 DS1337U+ 0.28MB 9227次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9226次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9140次