处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

小米MIUI:强化云、应用商店及游戏

小米MIUI:强化云、应用商店及游戏
来源:OFweek电子工程网 时间:2013-01-11
  • 对于 MIUI (米柚)而言,过去的一年不仅仅意味着用户量超过1000万,还意味着MIUI商业模式探索的起步。在内部,这个过程被形容为:补课。

    MIUI是一款基于Andorid定制的手机操作系统,也是 小米 起家的三驾马车之一。2010年8月,这个操作系统发布首个内测版本,去年8月用户数超过600万。它也是小米体系内为“国际化”的一个,MIUI已支持23种语言、号称全球拥有17家粉丝站。

    每台小米手机出厂时都会预装MIUI,另外还有数十款手机可以通过刷机安装。按道理,MIUI的用户量要比小米手机更多。实际情况也是如此,小米手机去年卖出719万台,照此粗略计算,非小米手机的MIUI用户约有近300万。

    雷军能给出小米手机今年卖出1200~1500万台的预计,但MIUI负责人洪锋却不能据此给出MIUI用户的增长目标。“MIUI的发展空间还是受到了一定的限制”,洪锋将此归结于小米硬件的销量,以及非线性成长的、较小的刷机空间。

    尽管如此,与小米手机紧密捆绑的MIUI,近期并不会为增速发愁。真正现实挑战的是,小米已经通过硬件盈利,用户量更大的MIUI行不行?

    一年前的MIUI给不了十足的肯定回答。在当时的小米看来,MIUI出现了明显的不完善——与竞争对手相比,MIUI缺乏可以带来收入的架构。没有收入,MIUI就无从证明自己商业模式的正确性;没有生态圈,受影响的不止是MIUI自己。

    于是从去年初开始,MIUI悄然开始学习如何“赚钱”。而以下四个方面,正是这一年“补课”成绩单上提升为显著的部分。

    应用商店

    初MIUI上的官方应用商店,只是多个第三方应用商店的集合。而从去年6月开始,MIUI中默认搭载的应用超市,成为真正意义的应用商店。据透露,小米应用商店目前尚未盈利,但内部人士也认为赚钱只是时间问题。

    数据显示,小米应用商店已有500万的用户规模,应用的分发量也已经达到2亿次。作为对比,至少一年前国内已有Android应用商店宣称月分发量过亿。此前曾有MIUI用户发现,所安装的第三方应用商店失效,对此洪锋坚决否认是MIUI有意为之。

    云服务

    大约在8月间,MIUI的云服务也得到了进一步的加强。目前,MIUI提供的云服务包括通讯录、短信、相册等,这也是大多数对手也在干的事情。数据显示,目前MIUI的云服务活跃用户为200万。再做对比,百度去年几乎同期推的云服务用户数已近3000万。

    MIUI云服务的背后,是金山云提供的基础架构。去年11月底,小米宣布斥资182万美元,收购金山云9.87%的股份,两家公司更为紧密的捆在一起。MIUI未来会对其他云服务对手有所限制么?洪锋的回答是:Android是开放的,MIUI就是开放的。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
    2 1N4001 0.19MB 18112次
    3 DAC1220E 0.95MB 16435次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次