处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

传低价iPhone下半年推出:屏幕更大设计全新

传低价iPhone下半年推出:屏幕更大设计全新
来源:搜狐IT 时间:2013-01-10
1月9日消息,据台湾《电子时报》报道,苹果2013年下半年将推出廉价版 iPhone ,主打中国及其它新兴市场。
消息人士指出,他们曾看到过 低价 iPhone样本,显示屏更大,主要是为了响应趋势,高端机配备5寸显示屏被普遍接受。另外,低价iPhone拥有全新的外观设计。
苹果推出iPad mini,它的销量强劲,尤其是在中国及其它新兴市场表现抢眼。这可能是苹果推出低价iPhone的动力,它想复制iPad mini的成功。
近,高通推出Snapdragon芯片,包括双核MSM8960和四核APQ8064芯片,分别针对入门和中端智能手机,这为苹果推出低价iPhone扫清了道路。
还有一些消息人士指出,苹果计划与中国移动合作推出TD版iPhone,以进一步提高在中国的渗透率。
《华尔街日报》也刊文称,根据知情人士透露,苹果正在开发低端iPhone,这是一次战略大转移,因为苹果在智能手机的统治力下降了。
苹果花了数年时间探讨此类设备,现在计划有进展,低价iPhone可能快会在今年推出。低价iPhone类似标准iPhone,但采用不同的、较便宜的外壳。还有一个可能,苹果考虑采用聚碳酸酯塑料制作外壳以降低成本。其它一些组件要么保持不变,要么从旧iPhone机型回收。
尽管如此,苹果仍可能决定不推出低价iPhone。如果真的推出多款iPhone,可以方便苹果获得新市场。过去苹果一直将利润放在规模之前,推出相对少但高端的产品,苹果一直为这种策略自豪。尽管苹果曾推出过不同的iPod播放器,但自从iPhone 2007年推出以来,每次更新都只有一个款式,只是存储容量不同。(Impetus)








热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次