处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

英国公司开发出业界小电量监控智能插座参考设计

英国公司开发出业界小电量监控智能插座参考设计
来源:EEWORLD 时间:2013-01-10

位于剑桥的智能表计公司Sentec,日前在CES上公布了名为MicroMonitor 电量监控 智能插座参考设计,该插座无需额外电池,可以将产品的耗电量实时展示,预计量产后成本将低于9美金。

这款产品可以单独使用,也可以和其他产品或服务相结合,比如直接放在壁装电源插座上、插座上或者放置于用电设备上。

该设备内部集成“c-strip”电流传感器,并有一个片上软件库进行电量计算。通过交直流转换器供电,待机功率仅为10mW。

消费者应该知道家电的具体耗电量,目前大多数设备只显示家庭总计的耗电量。“如果消费者希望减少家庭总耗电量,那么他们至少要了解家电真正的功率是多少,而目前个人的智能电量监控系统非常笨重及昂贵,无法进行实时测量,而且也不够准确。”

该产品参考设计体积为24x22x15mm,支持120-240V交流电,自带433MHz无线收发模块,同时也支持915MHz无线频率,Zigbee以及Z-Wave。

MicroMonitor 未来还可集成其他传感器,包括光、声音、温湿度、压力以及红外热传感器,这意味着该产品可被广泛用作家庭的智能节点。

客户可以直接授权该参考设计至产品中,也可以由Sentec协助客户进行定制化设计。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22199次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15981次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9197次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次